Calculadora de atenuador tipo pi
Calculadora de atenuador tipo T puenteado
Calculadora de atenuador de reflexión
Calculadora de atenuador tipo T
Un atenuador tipo pi utiliza una sola resistencia en serie y dos derivaciones a tierra (entrada y salida) para atenuar una señal. Esta calculadora le permite al usuario ingresar la atenuación deseada (en dB) y la impedancia del sistema (Zo en Ω), y calculará las resistencias de derivación (R1) y la resistencia en serie (R2) necesarias.
Un atenuador tipo T puenteado es un atenuador de topología pi modificado. El atenuador tipo T puenteado le permitirá atenuar la señal sin cambiar la impedancia del sistema.
Esta calculadora de atenuador de reflexión le permite encontrar dos posibles valores de resistencia para un atenuador de reflexión. Un atenuador de reflexión utiliza dos resistencias iguales conectadas a tierra y unidas al mismo nodo para atenuar una señal. Hay dos posibles resultados en función de si la resistencia es mayor que la impedancia del sistema.
Esta calculadora de atenuador tipo T calculará los valores de R1 y R2. Ingrese la atenuación necesaria y la impedancia de la línea por igualar.