LIBRO DE CONOCIMIENTO DE CC/CCConsejos prácticos para el usuarioEl libro del conocimiento de CC/CC de RECOM es una instrucción detallada de las distintas topologías de convertidores de CC/CC, bucles de retroalimentación (analógico y digital), prueba y medición, protección, filtrado, seguridad, fiabilidad, controladores de corriente constante y aplicaciones de CC/CC. El nivel es necesariamente técnico, pero legible para ingenieros, diseñadores y estudiantes.
Años en la producciónCuando presentamos nuestro primer convertidor CC/CC hace más de 25 años, había poco material publicado disponible y casi ninguna norma internacional que seguir. Había una necesidad urgente de comunicar información práctica de la aplicación a nuestros clientes, lo que nos urgió a añadir algunas Notas de la aplicación como un anexo a nuestro primer catálogo de productos publicado. El contenido de estas pautas creció con los años a medida que ganamos más y más experiencia. Aunque todavía son de naturaleza rudimentaria, son bien recibidas por nuestros clientes y se han convertido en un paquete de Notas de la aplicación de 70 páginas disponible para descargar desde nuestro sitio web. El avance de la tecnología del semiconductor y el cambio a productos electrónicos digitales altamente integrados ha reducido, con los años, la base de conocimiento de técnicas analógicas en muchos laboratorios de diseño, universidades y colegios técnicos. También observamos una falta de conocimiento práctico en el diseño analógico de circuitos, particularmente con respecto a técnicas, pruebas y medidas aplicadas y la comprensión de filtrado y supresión del sonido. Además, como expertos en este ámbito, vimos la necesidad de un manual técnico mucho más completo que pueda usarse como referencia por estudiantes y diseñadores de hardware por igual. Sobre el autorSteve Roberts, Director técnico de RECOM, tiene muchos años de experiencia respondiendo a preguntas de los clientes, ayudando en diseños, participando en seminarios, escribiendo artículos y también haciendo vídeos de YouTube.
Libro del conocimiento CC/CC: Capítulo 1Introducción a la regulación de alimentación
Fig. 1.1: Diagrama de bloque y patillaje del regulador de 3 clavijas Los convertidores CA/CC y CC/CC están diseñados para proporcionar conversión de alimentación eficiente para brindar una fuente de alimentación CC bien regulada, segura y controlada para una variedad de instrumentos electrónicos, dispositivos y sistemas. No hace mucho tiempo atrás, un transformador, rectificador y regulador lineal constituían la principal tecnología en conversión de alimentación, pero así como el LED está reemplazando lentamente al foco, el convertidor CC/CC gradualmente reemplaza al regulador lineal y el controlador de conmutación de lado primario está reemplazando al simple transformador de alimentación de 50 Hz. Descargue para continuar leyendo o compre el libro en DigiKey.
Libro del conocimiento CC/CC: Capítulo 2Circuitos de retroalimentación
Fig. 2.9: Forma de onda de inestabilidad subarmónica Algunos de los criterios de diseño más importantes en el diseño de la conversión de alimentación CC/CC son los cálculos y metodologías involucradas en la compensación del circuito de retroalimentación. Si los parámetros del circuito de retroalimentación no se calculan adecuadamente, el convertidor puede mostrar inestabilidad o fallas en la regulación. La función del circuito de retroalimentación en un convertidor CC/CC es mantener la salida en un valor fijo que depende solo de un valor de referencia, es decir, es independiente de las variaciones de carga, del voltaje de entrada o ambientales. Descargue para continua leyendo o compre el libro en DigiKey.
Libro del conocimiento CC/CC: Capítulo 3Comprensión de los parámetros de la hoja de datos
Fig. 3.1: Configuración de la medición Cualquier fabricante responsable proporciona una hoja técnica de datos con sus productos describiendo completamente los parámetros de funcionamiento básicos, dimensiones totales y las conexiones de clavija. Pero comparar un convertidor CC/CC con otro solo basándose en la información de la hoja de datos a menudo requiere interpretación en lugar de solo una simple comparación de números. Descargue para continuar leyendo o compre el libro en DigiKey.
Libro del conocimiento CC/CC: Capítulo 4Protección de convertidor CC/CC
Fig. 4.2: Serie de diodo con protección de polaridad inversa Como se mencionó en la Introducción, una de las funciones de un convertidor CC/CC es proteger la aplicación. En el nivel más simple, esta protección consiste en hacer coincidir la carga con la fuente de alimentación primaria y estabilizar el voltaje de salida contra subvoltajes y sobrevoltajes de entrada, pero un convertidor CC/CC también es un elemento importante al asegurar la protección contra fallas de un sistema. Por ejemplo, el límite de sobrecarga de salida y la protección contra cortocircuitos no solo detiene el convertidor. Descargue para continuar leyendo o compre el libro en DigiKey.
Libro del conocimiento CC/CC: Capítulo 5Filtrado de entrada y salida
Fig. 5.1: Esquema de interferencias generadas por convertidores CC/CC Todos los convertidores CC/CC tienen un voltaje de ondulación de salida debido a la carga y descarga del capacitor de salida con cada impulso de potencia desde el oscilador interno. Esta ondulación de salida tiene una frecuencia de la misma o doble frecuencia de oscilación principal, según la topología, y comúnmente se encuentra en la región 100-200 kHz. Superpuestos a este voltaje de ondulación están los picos de voltaje de conmutación con una frecuencia mucho más alta, por lo general en el rango de MHz. Descargue para continuar leyendo o compre el libro en DigiKey.
Libro del conocimiento CC/CC: Capítulo 6Seguridad
Fig. 6.4: Distancia eléctrica y separación Los principales objetivos de las diferentes normas y regulaciones de seguridad son evitar las lesiones, pérdidas de vida o daños a la propiedad definiendo los niveles de protección contra los siguientes peligros potenciales: descarga eléctrica, energía peligrosa, incendios o humo, lesiones físicas, radiación o riesgos químicos. Los términos "peligro" y "riesgo" son a menudo intercambiados. Descargue para continuar leyendo o compre el libro en DigiKey.
Libro del conocimiento CC/CC: Capítulo 7Confiabilidad
Ecuación 7.1: Cálculo de frecuencia de fallas Casi desde el surgimiento de los productos electrónicos, ha sido vital para el usuario conocer cuánto tiempo funcionarán estos dispositivos. Ya que nadie puede conocer el futuro, se han desarrollado métodos estadísticos para predecir la confiabilidad de los componentes, conjuntos o dispositivos. Descargue para continuar leyendo o compre el libro en DigiKey.
Libro del conocimiento CC/CC: Capítulo 8Características de la LED
Fig. 8.4: Tira de LED La primera regla de la guerra es "conoce a tu enemigo". El mismo principio es con Iluminación de estado sólido (SSL): si no entiende como se comporta un LED, no se sorprenda cuando su aplicación no funcione correctamente. Los LED son dispositivos no lineales. Si se aplica bajo voltaje a un LED, no conducirá. Descargue para continuar leyendo o compre el libro en DigiKey.
Libro del conocimiento CC/CC: Capítulo 9Ideas de aplicación CC/CC
Fig. 9.5: Convertidores en cascada utilizados en un monitor de mantenimiento de batería Muchas aplicaciones requieren conversión CC/CC Tantas, que se estima que el mercado mundial superará los 35 mil millones de dólares en 2020. Pero para muchos diseñadores de circuitos, el convertidor CC/CC es una "caja negra"; un componente para cumplir una función al igual que otros componentes, tales como inductores o transistores. Descargue para continuar leyendo o compre el libro en DigiKey.
|
Búsqueda de piezas de RECOM Power |
||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||