LTE privada basada en CBRS

La banda de 3.5 GHz de Digi es una alternativa confiable a Wi-Fi y redes públicas

Las redes LTE privadas de Imagen de la LTE privada de Digi basado en CBRSDigi se basan en los mismos protocolos que las redes públicas. Las celdas pequeñas que están en el sitio son operadas por un proveedor de servicios gestionados, el propietario o un cliente empresarial. Esto suele tener un costo menor que una red pública y tiene una mejor confiabilidad y rendimiento. Esta red puede llegar a través de las paredes del edificio y otros obstáculos que potencialmente pueden bloquear una señal de Wi-Fi. Ocupa 150 MHz en la banda C de 3.5 GHz, o banda 48. Tradicionalmente, esta banda solo se usaba para satélites militares y fijos de EE. UU. Digi es miembro de la Alianza CBRS, que es una organización sin fines de lucro que desarrolla y promueve la tecnología CBRS.

Una de las principales ventajas de utilizar LTE privada es que es una red segura y exclusiva en un espectro poco concurrido. Esto es importante para industrias altamente reguladas como las finanzas y la atención médica. La seguridad del dispositivo de nivel SIM garantiza que los dispositivos tengan un identificador único y estén autenticados adecuadamente, lo que permite a los administradores de red un control estricto de los dispositivos que están en la red. Otro beneficio clave es la calidad del servicio. Por lo general, la tecnología celular proporciona una mejor calidad de conexión que el Wi-Fi. Le da al administrador de la red el control de cómo se prioriza el tráfico de datos. Al usar las celdas pequeñas, no hay pérdida de conexión con LTE privada como puede haber con Wi-Fi. Los clientes empresariales tendrán menores costos de transferencia de datos con LTE privada versus pública. Esto es importante cuando hay grandes volúmenes de datos.

Características
  • Privadas
  • Seguras
  • Flexibles
  • Resistentes
  • Costo más bajo
Aplicaciones
  • Sitios mineros
  • Puertos marítimos
  • Hospitales
  • Campus universitarios y corporativos
  • Fábricas

Private LTE Based on CBRS

ImagenNúmero de pieza del fabricanteDescripciónCantidad disponiblePrecioVer detalles
NETWORKING WR64 ACCESSORY KIT76002069NETWORKING WR64 ACCESSORY KIT0 - InmediataSee Page for PricingVer detalles
NETWORKING WR64 POWER SUPPLY76002076NETWORKING WR64 POWER SUPPLY0 - InmediataSee Page for PricingVer detalles
WR54 LTE ROUTER SINGLE WI-FIWR54-A106WR54 LTE ROUTER SINGLE WI-FI0 - InmediataSee Page for PricingVer detalles
WR54 ACCESSORY KIT - SINGLE LTE76002084WR54 ACCESSORY KIT - SINGLE LTE0 - Inmediata$521.00Ver detalles
WR54 ACCESSORY KIT - DUAL LTE76002085WR54 ACCESSORY KIT - DUAL LTE0 - Inmediata$614.00Ver detalles
TX64-A141 ACCESSORY KIT76002087TX64-A141 ACCESSORY KIT0 - Inmediata$1,584.00Ver detalles
ROUTER, LTE, WI-FI, WORLDWIDETX54-A106ROUTER, LTE, WI-FI, WORLDWIDE3 - Inmediata$1,309.01Ver detalles
ROUTER LTE DUAL WI-FI, WORLDWIDETX54-A112ROUTER LTE DUAL WI-FI, WORLDWIDE1 - Inmediata$1,669.00Ver detalles
ROUTER LTE, WI-FI, NA, FIRSTNETTX54-A146ROUTER LTE, WI-FI, NA, FIRSTNET1 - Inmediata$1,639.01Ver detalles
ROUTER DUAL LTE, WI-FI WORLDWIDETX54-A206ROUTER DUAL LTE, WI-FI WORLDWIDE0 - Inmediata$1,719.01Ver detalles
RTR DUAL LTE WI-FI NA FIRSTNETTX54-A246RTR DUAL LTE WI-FI NA FIRSTNET11 - Inmediata$2,169.01Ver detalles
DUAL CAT18 1ST NET DUAL WIFI GBLTX64-A141DUAL CAT18 1ST NET DUAL WIFI GBL15 - Inmediata$3,200.66Ver detalles
Publicado: 2020-05-19