¿Cuál es la duración de la batería del producto que desarrolla?
Al comienzo de cada nuevo proyecto de desarrollo, todos intentamos hacer una compensación educada entre el factor de forma de un producto, la clase de batería a utilizar para alimentarlo, y durante cuánto tiempo antes de que la batería se consuma. Generalmente, usted comienza por recurrir a una fórmula rápida y simple como la que se usa en la Calculadora de duración de la batería de Digi-Key. Recibirá una estimación de la duración de la batería según la capacidad nominal de la misma y la corriente promedio que usted suponga que le extraerá la carga.
Esto es muy útil para iniciar el presupuesto de energía en un proyecto antes de que haya prototipos disponibles. Apenas tenga el hardware en sus manos, ¡será el momento de mejorar la precisión de su estimación! Es fundamental estar atento a la duración de la batería durante el proyecto de desarrollo, ya que los cambios constantes de hardware, firmware y la aplicación afectará el resultado final, y pueden llevar su proyecto al éxito o al fracaso.
Hemos reunido algunos métodos que usted puede aplicar a diario según en qué punto del proyecto de desarrollo se encuentre y cuánta precisión necesite en sus estimaciones de duración de la batería.
N.º 1 El estimador de la duración de la batería para todos los días
Al igual que la Calculadora de duración de la batería de Digi-Key, puede encontrar una característica clara y rápida si usa Otii Arc de Qoitech llamado Estimador de duración de la batería. Aquí aplica la capacidad de la hoja de datos de su batería elegida, pero tenga en cuenta el consumo de corriente y el tiempo dedicado a los modos activo y de suspensión durante el ciclo de trabajo de su dispositivo. Es preferible medirlos, por lo que lo increíble de este estimador es que puede obtener estos valores a partir de la medición real del consumo de corriente durante el ciclo de trabajo del dispositivo. En consecuencia, obtiene la vida útil de la batería y la cantidad de iteraciones del ciclo de trabajo estimado para la capacidad de la batería elegida.
La estimación de duración de la batería se basa en el comportamiento de la corriente medida del dispositivo. (Fuente de la imagen: Qoitech)
N.º 2 Estimación de la duración de la batería perfilada
Al usar el Estimador de duración de la batería, no se tiene en cuenta la autodescarga y el margen de seguridad. Esto puede acortar considerablemente la vida útil de la batería, en especial si la corriente en modo de suspensión es baja. Además, el voltaje de corte del dispositivo podría limitar la capacidad de la batería utilizable a un valor más bajo que el especificado por el fabricante de la batería. Para abordar esto, hemos presentado la Caja de herramientas de la batería Otii de Otii Arc y una característica de perfilado en la que se puede perfilar una batería para las cargas específicas que representan el comportamiento del dispositivo. Al conectar una batería a los conectores principales de la Otii Arc, puede probar cómo funciona la batería con diferentes tipos de cargas durante un período de perfilado elegido. Cuanto más largo sea el período de perfilado, mayor será la precisión. Sin embargo, el período debe ser razonable, ya que nadie tiene tiempo de esperar que la batería se consuma por completo. Puede encontrar una descripción más detallada de la caja de herramientas aquí.
Configuración de Otii Arc para perfilar baterías. (Fuente de la imagen: Qoitech)
N.º 3 Estimación de la duración de la capacidad de la batería utilizable
Con la Caja de herramientas de la batería Otii, usted podrá aumentar la precisión de la estimación al aplicar la descarga de la batería perfilada al dispositivo (en lugar de alimentarlo con una fuente de energía). Puede emular la batería a diferentes niveles de capacidad utilizada para averiguar cuál sería la capacidad utilizable real. Puede observar cuando se alcanza el voltaje de corte del dispositivo a prueba, y cuando el dispositivo se apaga o se reinicia. Esto se puede realizar en las configuraciones de baterías en serie y en paralelo.
En cada uno de los métodos anteriores, la precisión de la estimación de la duración de la batería aumenta. Utilice diferentes métodos pero sea consciente de las imprecisiones durante el desarrollo del producto para poder tomar decisiones correctas.
¿Quiere conocer más sobre los métodos anteriores? ¡Reserve una demostración con expertos de Qoitech!
Videos relacionados:
Presentación del Estimador de la duración de la batería de Qoitech
Productos: Otii Arc; Caja de herramientas de la batería Otii
Productos: Otii Arc
Cómo comenzar a medir con Otii Arc
Productos: Otii Arc
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum