Seminario web – Soluciones industriales: la conectividad Brad impulsa a la industria

Se cree que los dispositivos de calidad industrial, que sirven para conectar la señal y la alimentación de las máquinas y que, además, permiten realizar instalaciones sin conductos, de alta fiabilidad y con clasificación UL e IP, son costosos. La familia BradPower de Molex de dispositivos M12 con conexión de contrafase Ultra-Lock y roscados son la respuesta a los conectores con bajo costo de instalación y funcionamiento, duraderos e innovadores que ofrecen una mayor flexibilidad y velocidad de instalación ahorrando costos de implementación y reconfiguración.

Savvas Valsamakis, director de proyectos de Molex Groupu, explica cómo la familia de productos BradPower se ha convertido en el estándar del sector a la hora de planificar la interconectividad en la distribución de energía y señales. Descubra cómo surgió su tecnología M35 a M12 gracias a la colaboración con clientes experimentados que demandaban una solución de conectores industriales más resistente, lavable a alta presión, a prueba de errores y fácil de instalar.

El seminario web en línea de una hora se realizará el jueves 7 de noviembre de 2024, a las 10 a.m. CST. Aunque no pueda asistir a la sesión en vivo, asegúrese de registrarse para que podamos enviarle un enlace de la grabación cuando haya terminado.

Regístrese aquí: https://event.on24.com/wcc/r/4717680/D221A40C29092987E80C2A349ABA0F4B?partnerref=blog

Acerca de este autor

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum