Bloques de terminales Entrelec de TE Connectivity
Con una necesidad de automatización cada vez mayor, el requerimiento de conexiones de cable modulares, precisas, eficientes y fácilmente identificables continúa en aumento. El equipo se debe fabricar, ensamblar, probar, instalar y poner en servicio de manera eficiente y rápida. Lo que significa que el tiempo empleado en la solución de cortocircuitos, errores de cableado y malas conexiones puede ser costoso. Cada hora de mano de obra que se emplea en la solución de problemas puede causar retrasos que conducen a la perdida de capital. Esto hace que la necesidad de disponer de bloques de terminales versátiles y de alta calidad sea mucho más importante. TE Connectivity introdujo recientemente a su oferta de productos los bloques de terminales de la serie Entrelec.
Factores que se deben considerar al seleccionar bloques de terminales
Hay algunos tipos de estructuras que se deben considerar al seleccionar un bloque de terminales Por ejemplo, ¿cuántos niveles necesitará su aplicación?, ¿será suficiente la alimentación única o necesita más E/S (entradas/salidas)? Si necesita más E/S, es posible que desee considerar un nivel doble o incluso triple. Los niveles de apilado múltiple permiten a los ingenieros y técnicos duplicar o triplicar las E/S y ahorrar espacio. Estos niveles son muy útiles en gabinetes en los que el espacio es valioso. Con pilas dobles o triples también tiene la opción de puentear las E/S.
(Fuente de la imagen: TE Connectivity)
Una vez que ha decidido la estructura, debe preguntarse cómo se usarán los bloques de terminales. ¿Como circuitos de tierra o bloques de E/S? Tal vez desea usarlos como un bloque de sensores. Cada configuración exige una instalación diferente. Por ejemplo, si se van a utilizar como un bloque de fusibles, va a tener que incorporar portafusibles, mientras que un bloque de sensores maneja tres y cuatro sensores cableados.
La siguiente decisión debería ser cómo se montarán los bloques en la aplicación. ¿Se van a atornillar los bloques al panel o se utilizará un riel DIN? Si piensa utilizar un riel DIN, ¿qué tipo de riel?, ¿de perfil superior?, ¿G32? Los rieles de perfil superior suelen ser los más comunes y funcionan con la mayoría de los equipos de automatización industrial. Los rieles de perfil superior pequeños tienen una forma similar a los rieles de perfil superior estándar, pero tienen un ancho de 15 mm, la mitad de los estándar. Los rieles de perfil superior normalmente se clasifican para aplicaciones de hasta 600 V.
Hay varias opciones para conectar el cableado mediante el uso de bloques de terminales. Una IDC (conexión de desplazamiento de aislamiento) se realiza al insertar el cable con el aislante aún intacto. El cable se empuja entre dos puntos de metal afilados que perforan el aislante. Este método permite que los ingenieros hagan conexiones sin necesidad de exponer el cable desnudo. Las abrazaderas de tornillos se utilizan generalmente en aplicaciones con voltajes más altos. El uso de estas abrazaderas brinda una conexión más segura y puede admitir un mayor calibre de cable. Las abrazaderas de resorte incorporan el uso de resortes para realizar las conexiones. El cable desnudo se inserta en el terminal y el resorte bloquea el cable en su lugar. Para retirar, se inserta un pequeño destornillador para soltar el resorte. Estas abrazaderas se han vuelto más populares en aplicaciones y proyectos con un calibre de cable menor que requieren un espacio limitado.
Hoy en día, los bloques de terminales están disponibles con una variedad de nuevas características. Por ejemplo, se pueden adquirir con diferentes orientaciones angulares para permitir el acceso en esos espacios limitados. También pueden incluir opciones enchufables, como la serie SNK Entrelec de TE. Esto proporciona a los ingenieros la capacidad de precablear, ensamblar y desmontar rápidamente, lo que es muy importante en este mundo de tiempos acelerados.
Eche un vistazo a la Serie SNK Entrelec de TE Connectivity.
Esta serie brinda todas estas opciones y muchas más. Están disponibles con tecnología PI-Spring (modo a presión y resorte), opciones enchufables, con terminal por tornillo, puentes, accesorios aislantes, separadores de circuitos, marcadores de cable y mucho más.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum