Batería recargable TDK CeraCharge™: una nueva tecnología para aplicaciones de IoT

Si alguna vez se ha encontrado con alguno de los desafíos o problemas que se enumeran a continuación, es posible que le interese leer este blog:

  • Restricciones de envío aéreo debido a las regulaciones de la IATA para los productos que contienen baterías de iones de litio
  • Problemas de seguridad con las baterías de iones de litio
  • Desafíos de fabricación en el proceso de montaje automático de baterías tipo botón
  • Robustez de un producto equipado con batería tipo botón o soporte de batería
  • El producto final se utiliza en el espacio
  • Necesidad de un amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Necesidad de deshacerse de una batería tipo botón o un supercondensador

La respuesta a todas las preguntas anteriores es TDK CeraCharge™, actualmente la batería de cerámica multicapa de estado sólido más pequeña, recargable y fácil de ensamblar del mundo, que posee las siguientes características únicas:

  • Toda la estructura es de cerámica
    • no gotea
    • no se quema
    • no explota
  • Tecnología SMT
    • soldable por reflujo
    • no necesita cambio de batería
    • montada en PCB, sin necesidad de soporte de batería
    • fabricación de alto volumen
  • Robustez del producto
    • amplio rango de temperatura
    • adecuado para aplicaciones de vacío

TDK CeraCharge combina las ventajas de las baterías de iones de litio con los beneficios de seguridad y fabricación de los componentes multicapa de cerámica, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Estructura de CeraCharge. (Fuente de la imagen: TDK).

TDK CeraCharge presenta una descarga rápida y pulsada como se muestra en la Figura 2.

Figura 2: Curvas de descarga típicas de CeraCharge y potencia pulsatoria. (Fuente de la imagen: TDK).

La Tabla 1 resume las características básicas de la batería CeraCharge.

Tabla 1: Características básicas de CeraCharge

TDK CeraCharge se puede conectar tanto en serie como en paralelo para una máxima flexibilidad de diseño, como se muestra en la Figura 3. Cuando se conecta en paralelo, la capacidad de descarga se multiplica por el número de baterías CeraCharge conectadas. Cuando se conecta en serie, el voltaje de salida se multiplica por el número de baterías CeraCharge conectadas.

Figura 3: Conexión en serie y en paralelo de baterías CeraCharge. (Fuente de la imagen: TDK).

Las principales áreas de aplicación de CeraCharge incluyen, entre otras:

1.) Dispositivos IoT portátiles como se muestra en la Figura 4

Figura 4: Diagrama de bloques de la aplicación de dispositivos IoT portátiles CeraCharge. (Fuente de la imagen: TDK).

2.) Relojes en tiempo real (RTC) como se muestra en la Figura 5

Figura 5: Diagrama de bloques de la aplicación de baterías de respaldo CeraCharge RTC. (Fuente de la imagen: TDK).

3.) Recolección de energía como se muestra en la Figura 6

Figura 6: Diagrama de bloques de la aplicación de recolección de energía CeraCharge. (Fuente de la imagen: TDK).

4.) Balizas de Bluetooth de bajo consumo (BLE) como se muestra en la Figura 7

Figura 7: Diagrama de bloques de la aplicación de balizas de BLE CeraCharge. (Fuente de la imagen: TDK).

Puede encontrar información técnica más detallada sobre la tecnología TDK CeraCharge, el área de uso, ejemplos de aplicación, la secuencia de carga, el proceso de montaje y más en la hoja de datos de CeraCharge y en la Nota de aplicación v1 de CeraCharge.

Nota editorial: Esta pieza es una muestra de ingeniería y no está completamente probada. Esta pieza solo debe usarse para evaluación funcional y prueba de concepto, no para producción o uso final.

Acerca de este autor

Image of Dany Haikin

Dany Haikin, ingeniero regional de aplicaciones y director de asistencia técnica de DigiKey, ha estado en la empresa desde 2012 con la responsabilidad principal de la asistencia técnica y de aplicación de los clientes de DigiKey en Israel y Oriente Medio. Tiene más de 33 años de experiencia en la industria electrónica y tiene un título en Ingeniería Eléctrica del Technion - Israel Institute of Technology.

More posts by Dany Haikin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum