Repensar la arquitectura ADC: un nuevo enfoque para el diseño de convertidores analógico-digital

En el mercado actual de convertidores analógico-digital (ADC), los ingenieros deben equilibrar el rendimiento, la disponibilidad, el costo y el riesgo a largo plazo en la cadena de suministro. Las decisiones de arquitectura ADC moldean cada vez más no solo la capacidad del sistema, sino la flexibilidad de diseño a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto.

Cuando entramos en el mercado de convertidores de datos, lo hicimos deliberadamente. Empezamos con ADC compatibles de pin a pin porque eliminaba fricción y no porque fuera el objetivo final. Los ingenieros no tenían que rediseñar placas, recalificar sistemas ni asumir riesgos innecesarios solo para evaluar algo nuevo o evitar el problema del "tornillo dorado". Eso importaba. Nuestros primeros productos hicieron que la evaluación fuera segura, familiar y práctica.

(Fuente de la imagen: Silanna)

Plural es una arquitectura patentada de ADC basada en plataformas, construida sobre décadas de experiencia en convertidores de datos. Ofrece soluciones de canal único y dual de 5 MSPS a 250 MSPS de 10, 12, 14 y 16 bits, con cada chip central configurable de fábrica en decenas de SKU. Este enfoque permite a Silanna ofrecer carteras amplias sin largos ciclos de diseño ni enormes inversiones en CAPEX. Solo en el cuarto trimestre de 2025, lanzamos 65 productos, seguidos de otros 30 en el primer trimestre de 2026, comprimiendo lo que los proveedores tradicionales tardan décadas en solo unos pocos trimestres.

Ahora la conversación cambia

Con nuestros últimos lanzamientos, ya no solo somos compatibles, sino que estamos diferenciados. Las funciones DSP integradas en toda la cartera permiten la decimación, entrecalado, procesamiento IQ en banda base, conversión IF/RF a banda base y más funciones realizadas directamente en el ADC en lugar de cargarlas al resto del sistema. La flexibilidad arquitectónica ofrece los paquetes más pequeños de la industria, reduciendo los ADC de doble canal de 9×9 mm a tan pequeños como 3.4×3.4 mm, con la capacidad total de DSP activada en toda la gama. La calibración integrada garantiza un rendimiento consistente en todo el rango de temperatura militar (−55 °C a +125 °C), incluso a velocidades superiores a 125 MSPS, capacidades que los proveedores heredados simplemente no ofrecen a gran escala. Estas ventajas se ofrecen con plazos de entrega más cortos y ASP aproximadamente un 30% inferiores a las ofertas tradicionales de los proveedores tradicionales.

Los ingenieros deberían ahora evaluar a Silanna por sus propios méritos, no como alternativa, sino como una opción principal. Esto es especialmente cierto para equipos fuera de las listas de clientes más importantes de los proveedores heredados: empresas que construyen sistemas serios sin acceso privilegiado a hojas de ruta, silicio personalizado o incluso soporte en vivo. Silanna ofrece acceso directo el mismo día a arquitectos y diseñadores para clientes de cualquier tamaño, porque la confianza se gana a través del rendimiento, el valor y una colaboración genuina.

La innovación debe juzgarse por lo que permite, no por a quién está reservada. Ese es el mercado para el que estamos construyendo y ahí es donde está Plural.

Acerca de este autor

Image of Silanna

Silanna Semiconductor develops and manufactures best-in-class analog technologies. This includes the first Laser Driver ICs with integrated power converter and laser driver on a single chip, and the market’s most adaptable and affordable ADC data converters.

Silanna Plural™ ADCs redefine data converter affordability and supply chain reliability by creating multiple, pre-configured SKUs from a proprietary chip design. Instead of hundreds of single-purpose ADCs, the Plural platform’s configurability dramatic increases production scale to lower prices, decrease time to market, and eliminate capacity constraints versus legacy ADCs.

FirePower™ is the first high-performance laser driver design to integrate both power and firing functions into a single chip. This frees up board space while delivering the performance and cost savings to accelerate future laser and LiDAR innovation. FirePower™ technology enables finely adjusted power output and pulse width to ensure the highest level of precision and safety in a variety of devices.

Headquartered in San Diego, CA with global teams and resources, Silanna Semiconductor delivers uncompromising Analog Innovation and world-class support to customers across the globe.

More posts by Silanna
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum