La elección quisquillosa de nits describe el brillo de los LED
En Ingeniería de aplicaciones, estoy acostumbrado a las métricas de lúmenes y milicandela. Sin embargo, seré el primero en admitir que no sabía lo que era un “nit” hasta hoy.
Técnicamente hablando, los nits son la medida de la cantidad de luz que emite un objeto en un área de un metro cuadrado. Mientras que los lúmenes miden la luz general del dispositivo, los nits miden la intensidad de la luz en un área específica.
Si le gustan las fórmulas:
- 1 nit = 1 candela / m2
- 1 nit = 3.426 lúmenes
¿Cuáles son algunos rangos típicos de nits?
- 600 nits y menos: televisores, monitores, computadoras portátiles
- 800-1500 nits: máquinas expendedoras, quioscos
- 2000-3000 nits: pantallas de bombas de gasolina, algunos dispositivos de visualización portátiles
- 5000 nits: pantallas con exposición directa a la luz solar
- Más de 10000 nits: aplicaciones únicas como HUD, reflexión virtual
¿Por qué es importante?
Piense en una situación en la que fue difícil leer una pantalla... Por ejemplo, se me ocurren de inmediato las pantallas de las bombas de las estaciones de servicio y las pantallas de información y entretenimiento del automóvil. Si bien la pantalla puede ser legible por la noche o en interiores, se convierte en una experiencia frustrante en presencia de la luz solar.
Cuando las pantallas se eligen en función del brillo que emiten por sí mismas, no tienen en cuenta las condiciones ambientales que pueden afectar a la visibilidad. Medir en unidades de nits ayuda a calcular la intensidad al considerar esos entornos.
¿Cómo encuentro los productos adecuados?
Busque hojas de datos que enumeran características o especificaciones técnicas de 2,000+ nits (6,852 lúmenes). Como ejemplo, los módulos Mini-LED de American Bright (Figura 1) enumeran un brillo de 3,000 nits y son fáciles de usar con un simple conector HDMI estándar.
Figura 1: Los módulos de pantalla mini-LED AB-MLD13-07 de American Bright están disponibles en opciones de 3000 y 4000 nits. (Fuente de la imagen: American Bright)
Resumen
Además de los lúmenes nominales, debe tener en cuenta muchas otras cosas a la hora de buscar una pantalla LED que funcione correctamente en su aplicación. También debe tener en cuenta la especificación de nits para determinar si funcionará adecuadamente en el entorno previsto para su producto. Elegir los nits correctos puede determinar qué tan bien funciona su producto para la satisfacción del cliente y la legibilidad en entornos brillantes o al aire libre. Cuando se trata de pantallas, ¡sea quisquilloso en la elección de nits! ¡Se recomienda para el éxito del diseño!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum