Minimizar las vibraciones mecánicas con elastómeros de alta atenuación
A primera vista, parecería que la reducción de las vibraciones no deseadas en un dispositivo es un procedimiento sencillo: simplemente coloque un poco de caucho bajo el componente infractor y estará solucionado. Sin embargo, los detalles de la transmisión de la energía son mucho más complejos. Una solución mal diseñada puede realmente aumentar las vibraciones, intensificando los síntomas tales como el daño a los componentes circundantes o el ruido que se irradia desde la estructura.
A menudo se utilizan aisladores sobre los componentes cinéticos para reducir los síntomas. Sencillamente, el objetivo es minimizar la transmisibilidad, o la proporción de la producción de energía mecánica en relación a la energía mecánica generada. La medición de transmisibilidad se ve influenciada por muchos factores que incluyen la frecuencia, la temperatura, el módulo del material, el factor de forma del aislante, la tasa de resorte, la frecuencia natural y otros (obtener mayor información aquí). Debido al gran número de factores únicos, los mejores aislantes son a menudo aquellos que minimizan la transmisibilidad a través de un espectro de variables estructurales y medioambientales.
Aquí es donde salen a la luz las hipótesis de los errores arriba mencionados. Los materiales genéricos de baja atenuación pueden funcionar perfectamente como aisladores, siempre que las condiciones se mantengan estables para conservar el aislamiento de ellos dentro de la región de una curva de transmisibilidad. Sin embargo, las "condiciones estables" no suelen ser el distintivo de los dispositivos electrónicos. Las temperaturas de funcionamiento varían. La velocidad de los motores y ventiladores aumenta y disminuye. Los eventos de impacto ocurren con mayor o menor fuerza (si su teléfono inteligente pudiera hablar…). Cuando las condiciones son las correctas (¿o incorrectas?) la producción de energía puede ser amplificada en dos o tres veces, o incluso mucho más.

Hay materiales altamente atenuados, como los elastómetros ISODAMP™ serie C-8000, que están específicamente creados para minimizar la transmisibilidad con esa variabilidad en mente.
(Fuente de la imagen: Aearo Technologies (una empresa de 3M ))
La función de los elastómeros con atenuación es minimizar las vibraciones potencialmente perjudiciales si el sistema se encuentra en la región de aislamiento o durante un pico de resonancia. Una alta atenuación es capaz de limitar de forma efectiva la gran amplificación de la respuesta observada en los materiales de baja atenuación, resultando en menos dolores de cabeza para los ingenieros de diseño.
*Nota: Los materiales de atenuación no reducen realmente los dolores de cabeza. Por favor, tomar medicamentos para el dolor de cabeza.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum