Satisfacer la demanda crítica en los sectores aeroespacial y de defensa

Según el informe Perspectivas de la industria aeroespacial y de defensa 2025 publicado por Deloitte, se esperaba que la industria aeroespacial comercial creciera un 11.6% en 2024, mientras que los gastos de defensa superaron los 2.4 billones de dólares en 2023 (según los datos más recientes disponibles). Se espera que la trayectoria ascendente de los gastos y las tasas de crecimiento en estos mercados continúen en el futuro.

Los avances tecnológicos impulsan el crecimiento de la electrónica

Las tres tendencias principales en la industria aeroespacial que impulsan el crecimiento de la electrónica son la propulsión eléctrica, los sistemas autónomos y el análisis en tiempo real habilitado por IoT. Con objetivos de eficiencia, reducción de emisiones y costos operativos manejables, existe la necesidad de conectores que puedan manejar datos de alta velocidad, administrar flujos de datos en tiempo real, brindar diagnósticos avanzados y entregar energía estable al tiempo que cumplen con estrictos estándares de seguridad y cumplimiento.

El panorama de la defensa se está trasladando al ámbito digital, donde la conectividad y la ciberseguridad son esenciales. Para abordar estos requisitos, las organizaciones de defensa requieren transmisión de datos segura, sistemas autónomos avanzados y una sólida visibilidad de la cadena de suministro. Los conectores filtrados ayudan a proteger las comunicaciones de la interferencia electromagnética (EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (RFI), mientras que los componentes reforzados garantizan la confiabilidad en los sistemas autónomos. Además, las tecnologías de seguimiento en tiempo real y el abastecimiento diversificado son cada vez más críticos.

Soluciones de conectividad

Estos entornos requieren soluciones de conectividad avanzadas que se integren perfectamente con la infraestructura actual para lograr sus resultados críticos. Para satisfacer esta creciente demanda, ahora está disponible una selección ampliada de productos Molex a través de DigiKey. Esto incluye nuestros productos protegidos contra EMI/RFI, diseñados para proteger sistemas de comunicaciones y aviónica críticos. Y próximamente estará disponible el espectro completo de soluciones aeroespaciales y de defensa de AirBorn, Inc., una empresa de Molex, tras la adquisición que se cerró a principios de diciembre.

Atenuadores coaxiales de RF fijos

Los atenuadores coaxiales de RF fijos (Figura 1) ofrecen un control preciso de la potencia de la señal y una integridad de señal excepcional, y brindan precisión y durabilidad para garantizar un rendimiento constante a largo plazo. Los atenuadores son ideales para una amplia gama de aplicaciones aeroespaciales y de defensa que requieren precisión confiable en condiciones difíciles. Están disponibles con varios tipos de conectores, valores de atenuación fijos y rangos de frecuencia.

Figura 1: Atenuador coaxial de RF fijo típico de Molex. (Fuente de la imagen: Molex)

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

  • Garantiza una atenuación precisa para un amplio rango de frecuencias.
  • Simplifica el diseño del sistema con una variedad de opciones.
  • Proporciona una durabilidad excepcional y resistencia ambiental.
  • Ofrece un manejo de potencia confiable de hasta 100 W.
  • Ofrece integración vertical.
  • Permite la compatibilidad con varios tipos de conectores RF.

APLICACIONES AEROESPACIALES Y DE DEFENSA

  • Sistemas contra artefactos explosivos improvisados
  • Sistemas de guerra electrónica
  • Dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS)
  • Aviones militares
  • Radios militares
  • Sistemas de defensa antimisiles
  • Sistemas de radar
  • Enlaces ascendentes SATCOM
  • Dispositivos de explotación de señales de buques
  • Sistemas de simulación

Terminaciones coaxiales de RF

Las terminaciones coaxiales de RF (Figura 2) proporcionan una disipación térmica superior a niveles de potencia de hasta 50 W, ofrecen una adaptación de impedancia precisa, admiten frecuencias de CC a 40 GHz y ofrecen una confiabilidad sólida a largo plazo. Las terminaciones ayudan a optimizar la integridad de la señal y la transferencia de potencia en aplicaciones de alta frecuencia y entornos exigentes, lo cual es un requisito para un rendimiento máximo en aplicaciones aeroespaciales y de defensa.

Figura 2: Terminación coaxial RF típica de Molex. (Fuente de la imagen: Molex)

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

  • Ofrece una durabilidad excepcional y resistencia ambiental.
  • Permite la compatibilidad con varios tipos de conectores RF.
  • Proporciona un alto rendimiento para aplicaciones de precisión.
  • Ofrece un manejo de potencia confiable.
  • Ofrece integración vertical.
  • Simplifica el diseño del sistema con una variedad de opciones.

APLICACIONES AEROESPACIALES Y DE DEFENSA

  • Sistemas contra artefactos explosivos improvisados
  • Sistemas de guerra electrónica
  • Dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS)
  • Aviones militares
  • Radios militares
  • Sistemas de defensa antimisiles
  • Sistemas de radar
  • Enlaces ascendentes SATCOM
  • Dispositivos de explotación de señales de buques
  • Sistemas de simulación

Placas de filtro de EMI

Las placas de filtro EMI (Figura 3) brindan protección avanzada contra interferencias electromagnéticas (EMI) para sistemas de alto rendimiento, mejoran la confiabilidad y el rendimiento del sistema al ayudar a proteger componentes críticos y optimizar la funcionalidad en múltiples líneas. Al cumplir con los estrictos estándares de la industria, las placas de filtro EMI son ideales para los entornos hostiles que se encuentran en las industrias aeroespacial y de defensa.

Figura 3: Placa de filtro EMI típica de Molex. (Fuente de la imagen: Molex)

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

  • Simplifica las operaciones de montaje.
  • Ofrece confiabilidad a largo plazo en condiciones difíciles.
  • Mejora la flexibilidad del diseño con múltiples configuraciones.
  • Maximiza el espacio en la placa CI.
  • Protege los componentes electrónicos contra daños.
  • Reduce el tiempo y el costo de instalación.

APLICACIONES AEROESPACIALES Y DE DEFENSA

  • Controladores de motor de respaldo para barcos
  • Controles de motor
  • Instrumentos de vuelo
  • Sistema de posicionamiento global militar; unidades de medición inercial
  • Equipos de navegación
  • Sensores de visión nocturna
  • Armas tácticas
  • Sistemas de adquisición de objetivos

Adaptadores y conectores D-Sub Pi con filtro EMI

Compactos y altamente eficientes, los adaptadores y conectores D-Sub Pi con filtro EMI (Figura 4) brindan una solución confiable para mitigar la EMI en los exigentes sistemas electrónicos ambientales que se encuentran en las aplicaciones aeroespaciales y de defensa. Estos productos mejoran la integridad de la señal (SI), cumplen con los estándares regulatorios y ofrecen un diseño versátil que ahorra espacio y simplifica la implementación al tiempo que mejora el rendimiento general y la confiabilidad de las aplicaciones del sistema.

Figura 4: Conector D-Sub con filtro EMI típico de Molex. (Fuente de la imagen: Molex)

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

  • Proporciona un uso eficiente del espacio.
  • Resiste rayos y condiciones de entorno transitorio de CA (hasta DO160 Nivel IV).
  • Mejora el rendimiento de alta frecuencia.
  • Promueve un rendimiento constante con filtrado de potencia y señal en un solo paquete.
  • Ofrece una integración vertical que ahorra tiempo.
  • Permite un rendimiento superior y una impedancia mínima en comparación con el filtro integrado con alta impedancia.
  • Proporciona versatilidad para facilitar el diseño.
  • Ahorra espacio en la placa de circuito impreso.

APLICACIONES AEROESPACIALES Y DE DEFENSA

  • Controles de vuelo
  • Controles de motor
  • Sistemas de navegación
  • Armas tácticas
  • Vehículo aéreo no tripulado (UAV)
  • Controles de vuelo
  • Sistemas de adquisición de objetivos
  • Sensores de visión nocturna
  • Radios aerotransportadas

Cumplimiento de la normativa

El cumplimiento de los estrictos mandatos aeroespaciales y de defensa requiere un diseño sólido y pruebas rigurosas. Los conectores y componentes deben cumplir con los estándares AS9100, MIL-SPEC y DO-160 para garantizar la seguridad y confiabilidad en entornos extremos. Los ingenieros de Molex y los expertos en cumplimiento realizan estas tareas para garantizar que nuestros productos cumplan con estos estrictos requisitos.

Conclusión:

La relación de distribución de Molex y DigiKey apoya a los arquitectos de sistemas aeroespaciales y de defensa al brindar soluciones de conectividad de vanguardia que cumplen o superan los estándares regulatorios. Nuestra experiencia conjunta en productos protegidos contra EMI y RFI permite a los clientes abordar desafíos de diseño complejos, mejorar la seguridad y obtener una ventaja competitiva en los sectores aeroespacial y de defensa.

Acerca de este autor

Molex believes in the transformative power of creating connections. As a leading global provider of connector solutions, Molex brings engineering excellence, trusted relationships and an unparalleled commitment to quality and reliability to help customers across industries improve lives. Trusted for more than 80 years, Molex offers world-class design, manufacturing and a portfolio of 100,000+ innovative products. We’re doing more than developing solutions, we’re Creating Connections for Life.

More posts by Molex
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum