Maswell lanza una antena de panel 5G MIMO de banda ancha resistente a la intemperie

Maswell ha lanzado recientemente la serie de antenas de panel 5G MIMO de banda ultraancha de 600-8000 MHz de alta ganancia: AN_Master_001-2 MIMO y AN_Master_001-4 MIMO + GNSS versión triple cable (Figura 1).

Figura 1: La versión AN_Master_001-2 de dos cables (izquierda) y la versión AN_Master_001-4 de tres cables (derecha). (Fuente de la imagen: Suzhou Maswell)

Ambos modelos de antena de panel 5G cubren un rango de frecuencia de 600~8000 MHz para aplicaciones celulares 5G. La AN_Master_001-2 es una antena de modo dual combinada 5G/4G/Wi-Fi MIMO. Los dos cables de este modelo son compatibles con una recepción de señal de canal celular/Wi-Fi independiente con un ancho de banda extremadamente amplio. En concreto, las bandas de frecuencia compatibles incluyen todas las bandas globales 5G, 4G, 3G, GSM, LORA, Helio y Wi-Fi, como WiFi Harlow, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 5 GHz, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E. El rendimiento detallado de S11 y VSWR del modelo de antena se muestra en la Figura 2 y la Figura 3.

La antena AN_Master_001-4 está equipada con tres cables que pueden conseguir simultáneamente un canal dual 5G/4G/Wi-Fi y un canal de cobertura de señal de posicionamiento GNSS. Este canal GNSS soporta toda la cobertura de la señal global GPS/GLONASS/Gaileo/Beidou de la banda L1 y tiene ventajas incomparables en cuanto a la alta fiabilidad y el alto posicionamiento redundante.

Figura 2: La curva de rendimiento de pérdida de eco de la antena de la serie AN_Master_001 en el circuito dual 5G. (Fuente de la imagen: Suzhou Maswell)

Figura 3: Curva de rendimiento de la relación de onda estacionaria de la antena de la serie AN_Master_001 en 5G. (Fuente de la imagen: Suzhou Maswell)

En las figuras 4 a 6 se muestran los patrones de radiación típicos de la serie de antenas de panel AN_Master_001 en banda baja (600-1800 Mz), banda media (2100-4800 MHz) y banda alta (5000-8000 MHz). En una banda de frecuencias tan amplia, es obvio que la antena tiene una característica omnidireccional típica, que cubre una zona muy amplia, y casi no tiene ángulo muerto. Además, la ganancia de esta serie de antenas es de hasta 7,5d Bi, lo que facilita una capacidad de recepción de señal excepcional en el entorno exterior, especialmente en zonas de señal pobre para la funcionalidad MIMO celular.

Figura 4: Diagrama típico de dirección de radiación de la serie AN_Master_001 en bandas de baja frecuencia. (Fuente de la imagen: Suzhou Maswell)

Figura 5: Diagrama típico de dirección de radiación de la serie AN_Master_001 en bandas de media frecuencia. (Fuente de la imagen: Suzhou Maswell)

Figura 6: Diagrama típico de dirección de radiación de la serie AN_Master_001 en bandas de alta frecuencia. (Fuente de la imagen: Suzhou Maswell)

Resistente a la intemperie y de doble instalación para entornos exteriores

Los radomos de los AN_Master_001-2 y AN_Master_001-4 están fabricados con material ASA de alto estándar con capacidad para estabilizar los rayos UV. El material se mantiene sólido en entornos exteriores difíciles, como tormentas, nieve, polvo y fuerte radiación solar. El material ASA tiene las características de bajo dieléctrico y baja pérdida. Además, la resistencia del material ASA es significativamente mejor en comparación con el radomo de antena común de ABS. Estas características hacen que la AN_Master_001-2 y la AN_Master_001-4 sean excelentes para todas las condiciones meteorológicas.

Figura 7: AN_Master_001 del diagrama de instalación de la aplicación. (Fuente de la imagen: Suzhou Maswell)

En cuanto a las instalaciones, la serie de antenas MIMO AN_Master_001 son compatibles tanto con las instalaciones de tornillo directo al aire libre como el montaje de U-Bolt Pols. Estos dos métodos de instalación representan todas las posibilidades de montaje en exteriores para diversas aplicaciones. Los videos de instrucciones de montaje detallados se pueden encontrar aquí: https://www.youtube.com/watch?v=QRoF81Mpna8

Prueba de impermeabilidad extrema IP67

Las capacidades de impermeabilidad de esta serie de antenas son notables. La antena puede funcionar sin verse afectada durante 30 minutos bajo el agua a 1 metro de profundidad, a diferencia de otros modelos de grado de impermeabilidad, que excluyen los orificios para los cables. El grado IP 67 de la antena de panel MIMO AN_Master_001 se aplica a todo el cuerpo de la antena, incluidos los orificios para los cables. Esto significa que la antena de panel MIMO puede soportar cualquier requisito de impermeabilidad en exteriores. Aquí se muestra un vídeo de demostración de la capacidad de impermeabilidad: https://www.youtube.com/watch?v=kpFuZbrjBe0

Además, la antena de panel MIMO 5G ha superado oficialmente el grado de impermeabilidad IP67 para la norma de la UE EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC:2019 y la norma nacional de China GB/T4208-2017.

Figura 8: AN_Master_001 certificado IP67 EN60529. (Fuente de la imagen: Suzhou Maswell)

Basándose en la descripción anterior, la AN_Master_001-2 y su derivado AN_Master_001-4 pueden soportar todas las señales MIMO Celular 5G/4G/LTE, LORA y Helio, así como todas las bandas Wi-Fi desde Wi-Fi Harlow hasta Wi-Fi 6E, debido a su ancho de banda Ultra-Wideband 600 MHz-8000 MHz. La versión derivada de GNSS puede operar bajo todas las bandas GNSS L1 para GPS, GLONASS, GAILEO y Beidou. Los métodos de instalación duales permiten montar la serie de paneles en todos los escenarios exteriores. El excelente grado de impermeabilidad y resistencia a la intemperie de la serie de antenas MIMO AN_Master_001 garantiza su capacidad de funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana, bajo cualquier condición meteorológica.

Para comprender mejor el rendimiento de esta gama, descargue los datos manualmente en:

https://www.maswelltech.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=45&id=284

https://www.maswelltech.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=45&id=283

Acerca de este autor

More posts by Suzhou Maswell Communication Technology Co. Ltd
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum