Los conectores híbridos de RF/fibra óptica se alinean con los estándares VITA y SOSA

Cuando se diseñan subconjuntos electrónicos para las industrias militares y aeroespaciales, no basta con seguir sus propios instintos. Hoy en día, debe estar sincronizado con los estándares abiertos que impulsan cada vez más los requisitos de adquisición de aviónica, sistemas de radar, comunicaciones y más. Esto a menudo significa que los productos deben alinearse con los estándares promulgados por los grupos VITA y SOSA, estrechamente relacionados.

VITA, fundada en 1982 como VMEbus International Trade Association, promueve el concepto de tecnología abierta para la informática integrada crítica. Open Group inició el Consorcio de Arquitectura de Estándares Abiertos de Sensores en 2017 para formar un marco común para la transición de los sistemas de sensores a una arquitectura de sistemas abiertos. Junto con la industria y el mundo académico, el consorcio incluye entidades del DoD (Departamento de Defensa) de EE. UU. que deben adoptar los principios y las prácticas de la arquitectura de sistemas abiertos del DoD.

Centrémonos en cómo estos grupos influyen en el ensamblaje de hardware para aplicaciones como RADAR, inteligencia de señales, sistemas de contramedidas, conjuntos de guerra electrónica, comunicaciones y bastidores de transporte aéreo. En concreto, el borrador del estándar VITA 66.5 define interconexiones de fibra óptica ciegas para paneles posteriores de conexión cruzada de ruta virtual (VPX) VITA 46 y módulos enchufables que superan las limitaciones de rendimiento de VMEbus.

Alineación con OpenVPX

El estándar OpenVPX desarrollado por VITA define la interoperabilidad VPX en el nivel del sistema para entornos de sistemas integrados de múltiples proveedores y módulos. Proporciona la base para el estándar técnico de SOSA, que confía en VITA para crear nuevos estándares relacionados, como las especificaciones del módulo conector híbrido de radiofrecuencia/fibra óptica VITA 66.5. Un área en la que las dos organizaciones divergen es en la potencia VPX principal: SOSA requiere solo VS1 (12 V), mientras que VITA abarca VS1, VS2 (3.3 V) y VS3 (5 V).

Los esfuerzos de estándares VITA/SOSA garantizan que los conectores VPX se acoplarán con módulos enchufables de otros fabricantes, lo que proporcionará a los diseñadores de productos una gama más amplia de componentes compatibles y ciclos de diseño más rápidos.

VITA 66.5 también permite montar transceptores en el borde de placas enchufables en un marco de módulo VITA 66, lo que ahorra valioso espacio en la placa.

Amphenol SV Microwave (SV Microwave), participante del grupo de hardware electromecánico SOSA, comenzó a suministrar conectores híbridos de RF/fibra óptica VITA 66.5 a principios de 2024 para su uso en aplicaciones aeroespaciales y de defensa de alta confiabilidad y densidad. SV Microwave ofrece una amplia gama de conectores de montaje en placa, desde los de borde hasta los de ángulo recto y verticales.

La línea de productos de conectores SV Microwave VITA 66.5 se basa en elementos de las especificaciones VITA 66 y VITA 67 para combinar señales de fibra óptica y RF en un solo módulo. Cumplen con el último estándar técnico SOSA y están diseñados para su implementación en paralelo con otros conectores de estándar VITA.

Los conectores están disponibles en el factor de forma SMPM (microsubminiatura a presión) y en el formato SMPS (submicro, subminiatura a presión) más pequeño, ambos clasificados para 500 ciclos de acoplamiento. Un mecanismo de retención de conector exclusivo proporciona una gran facilidad de montaje y desmontaje.

El 9311-60215 (Figura 1) de SV Microwave proporciona 14 puertos de RF y 3 de fibra óptica de MT en un conector SMPM que encaja en el panel posterior con una fuerza de inserción de 1.2 libras por contacto y una fuerza de extracción de 1 libra.

Figura 1: Módulo híbrido enchufable SMPM 9311-60215 VITA 66.5 de Amfenol SV Microwave. (Fuente: Amphenol SV Microwave)

El 9311-60214 (Figura 2) es un conector SMPS con 19 puertos de RF y 3 de fibra óptica de MT, con las mismas especificaciones de fuerza de inserción y extracción que el 9311-60215.

Figura 2: El módulo híbrido enchufable SMPS 9321-6010 VITA 66.5 (Fuente: Amphenol SV Microwave)

Con un enrutamiento de cables simplificado y de conexión ciega, los conectores SV Microwave permiten a los ensambladores y técnicos crear conexiones ópticas confiables sin problemas. Estas características también reducen el MTTR (tiempo medio de reparación), lo que simplifica el mantenimiento en campo, ya que permiten cambiar más fácilmente y rápidamente nuevas placas y componentes.

Conclusión

La estandarización de VITA y SOSA representa oportunidades de arquitectura estándar diseñadas en colaboración para ampliar los ingresos por aplicaciones militares y aeroespaciales.

Acerca de este autor

Image of Pete Bartolik

Pete Bartolik is a freelance writer who has researched and written about IT and OT issues and products for more than two decades. He previously was news editor of the IT management publication Computerworld, editor-in-chief of a monthly end-user computer magazine, and a reporter with a daily newspaper.

More posts by Pete Bartolik
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum