HUBER+SUHNER aporta un rendimiento y un valor inigualables a las aplicaciones de prueba y medición

Es común que se gaste mucho tiempo y dinero en la definición de productos para una estación de prueba analógica o digital de alto rendimiento. Es necesario obtener el analizador de red, el osciloscopio, el comprobador de tasa de error de bits u otro equipo costoso adecuado que intente garantizar resultados de prueba de alta fidelidad. Por el contrario, con demasiada frecuencia, los cables de microondas que conectan estos diversos equipos al dispositivo bajo prueba (DUT) se toman como una idea tardía y conducen a un rendimiento limitado del sistema integrado.

En HUBER+SUHNER, ofrecemos una amplia variedad de cables de microondas con un rendimiento eléctrico y mecánico superior. En las condiciones comerciales actuales, el rendimiento es solo un factor importante a considerar al evaluar a su socio de cable de microondas. En el entorno de prueba, también es fundamental poder abastecer los cables lo más cerca posible del tiempo real, evitando costosos retrasos en el proyecto. Mientras tanto, otras partes interesadas de la organización pueden estar más preocupadas por los costos unitarios que se alinean con un presupuesto establecido. Los tres factores deben considerarse al mismo tiempo.

(Fuente de la imagen: HUBER+SUHNER)

Nuestra familia de cables Sucoflex™ está disponible con diferentes interfaces de conector que ofrecen un ancho de banda de CC a 110 GHz. Demasiado numerosas para enumerarlas aquí en total, las opciones incluyen interfaces N, SMA, 2.92 mm, 2.4 mm, 1.85 mm y 1.0 mm. Los cables se pueden suministrar con construcciones de blindaje integradas o sin ellas, en función de las necesidades de la aplicación. Los ensamblajes completamente terminados están disponibles en configuraciones seleccionadas o ensamblajes personalizados donde se requieren longitudes personalizadas. Para protocolos de prueba sensibles a la fase eléctrica y al retardo, los conjuntos de cables están disponibles en condiciones adaptadas. Todos los cables Sucoflex se entregan con resultados de pruebas de fábrica, lo que brinda confianza al usuario en el momento de la instalación. Además, la producción a escala en varias instalaciones globales de HUBER+SUHNER permite reducir los costos de nuestros socios, así como la flexibilidad en la planificación, lo que garantiza un menor plazo de entrega.

Además, dentro de la familia de cables Sucoflex™, HUBER+SUHNER utiliza un proceso de estampación rotativa aplicado al conductor central de cables seleccionados, lo que diferencia el rendimiento en el mercado. No tiene que elegir entre estabilidad, sobreflexión o pérdida de rendimiento. PUEDE tenerlo todo.

Teniendo en cuenta todo el valor que ofrece la familia de cables Sucoflex™, está claro que elegir a HUBER+SUHNER como su socio para cables de prueba de alto rendimiento le ofrecerá la mejor combinación de rendimiento, precio y entrega.

Además, como socio de confianza de HUBER+SUHNER, DigiKey ofrece soluciones Sucoflex listas para usar que le permiten reducir aún más el tiempo de inactividad debido a los ciclos de prueba.

Enlaces y recursos adicionales:

DigiKey | HUBER+SUHNER | Lista Sucoflex_500

SUCOFLEX 500 - Huber+Suhner | DigiKey

Catálogo SUCOFLEX 500 - Huber+Suhner | DigiKey

La familia SUCOFLEX 500 combina bajas pérdidas y alta flexibilidad - Huber+Suhner | DigiKey

Video de pruebas y mediciones de HUBER + SUHNER

Acerca de este autor

Image of HUBER+SUHNER

Huber+Suhner offers their customers around the globe outstanding products and services for their electrical and optical connectivity needs. Their focus is on the three main markets of industrial, communication, and transportation, which are addressed with applications from the three technologies of radio frequency, fiber optics, and low frequency.

Huber+Suhner products deliver high performance, quality, reliability, and long service life – even under the toughest conditions. A global production network, combined with subsidiaries and agencies in over 80 countries, puts Huber+Suhner close to its customers.

More posts by HUBER SUHNER
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum