Cómo medir correctamente la resistencia

El último video demostraba los aspectos básicos sobre cómo usar multímetros manuales y de alcance automático. El siguiente video mostrará cómo probar el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito. Para tratar un tema a la vez, en este blog brindaré información sobre la medición de resistencia, mientras que otros blogs hablarán sobre voltaje y más adelante corriente.

Primero, enchufe la sonda negra en el puerto “COM” y la roja en el puerto rotulado como Ω. Nota: este puerto también puede tener otros símbolos para varias mediciones. Después, si está utilizando un multímetro de rango automático, simplemente gire el dial hacia Ω. Si usa un calibrador de rango manual, es bueno tener una idea sobre qué rango se trata. Si no está seguro, comience con el rango más alto y reduzca según necesite para obtener un resultado más refinado. A continuación, observe un ejemplo de calibrador de rango manual.

*Nota: Cada medición será diferente y tiene sus propios valores máximos, esta imagen es solo un ejemplo y no es una representación directa de cada calibrador.

Las mediciones de resistencia pueden verse afectadas por otros componentes dentro de un circuito. La única manera confiable de medir la resistencia es quitar completamente el componente del circuito y probarlo. Si es algo que no puede hacer, es posible que tenga que recurrir a Ohm’s Law (R=V/I) para hallar el valor.

Cuando intente hallar un valor de resistor, puede leer el código de colores en el resistor y usar esta calculadora para ayudar a descifrar el valor. Si está midiendo con un multímetro para verificar el valor, recuerde que los resistores tienen un nivel de tolerancia, así que es probable que no coincidan con lo que dice el código de colores.

Acerca de este autor

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt es una técnica de ingeniería de aplicaciones que ha estado con DigiKey desde 2011. Obtuvo su título de Asociada de Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica y Sistemas Automatizados del Northland Community & Technical College a través del programa de becas DigiKey. Su papel actual es ayudar a crear proyectos técnicos únicos, documentar el proceso y, en última instancia, participar en la producción de la cobertura de los medios de comunicación de vídeo para los proyectos. En su tiempo libre, a Ashley le gusta - oh, espera, ¿hay tal cosa como el tiempo libre cuando eres madre?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum