Potencie el desarrollo de productos a través de los kits de desarrollo de IoT

Los kits de desarrollo de Internet de las cosas (IoT) se han convertido en una parte fundamental de las aplicaciones relacionadas con los sistemas integrados para la creación de prototipos o el desarrollo de productos. En la situación actual, todo está conectado gracias a los avances en las tecnologías más nuevas relacionadas con IoT. Para 2030, aproximadamente veintinueve mil millones de dispositivos generadores de datos estarán conectados a Internet, gracias a la creciente demanda de IoT automotriz e industrial que impulsará este crecimiento.

En una de las escenas de la popular comedia “The Big Bang Theory”, con Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz y Raj Koothrappali, se encendían la luz y el equipo de música con éxito a través de Internet utilizando el sistema X-10. Este escenario se ha hecho realidad hoy en día, gracias al avance en la infraestructura de IoT.

(Fuente de la imagen: Pixabay)

El diseño de un entorno de IoT sofisticado con funciones avanzadas requiere soluciones de conectividad de alto rendimiento. Los ingenieros pueden crear prototipos de sus ideas innovadoras en kits de desarrollo de IoT utilizando capacidades distintivas, como un depurador integrado para programar y depurar la unidad de microcontrolador. La mayoría de los kits de desarrollo de IoT pueden crear códigos de manera eficiente utilizando bibliotecas de software gratuitas que ofrecen flexibilidad para innovar.

Hay varios kits de desarrollo habilitados con muchas funciones, pero hay algunas características fundamentales en las que cualquier desarrollador o ingeniero de hardware debe centrarse.

  • Sensores

    Los sensores forman una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. La tecnología de sensores avanza rápidamente y da lugar a aplicaciones e innovaciones modernas. Toda la información en tiempo real importante para las aplicaciones relacionadas con IoT se capta a través de sensores.

  • Conectividad

    Los módulos inalámbricos han permitido la comunicación con otros dispositivos, y los módulos de los kits de desarrollo ayudan a los desarrolladores a integrar fácilmente la conectividad inalámbrica en las aplicaciones. Los kits de desarrollo más nuevos vienen acompañados de Wi-Fi 6 802.11ax de doble banda, Bluetooth 5.2, Zigbee y BLE.

  • Marco de seguridad
  • Proteger los dispositivos IoT de las amenazas cibernéticas es crucial en el mundo actual. Algunas de las vulnerabilidades más importantes que ocurrieron en el pasado, como el pirateo de Jeep, los botnets DDoS y los dispositivos cardíacos pirateables, plantean la necesidad de tener una seguridad integrada. Muchos kits de desarrollo permiten a los desarrolladores proteger el desarrollo de sus aplicaciones relacionadas con IoT a través de un marco de seguridad y seguridad basada en hardware.

Panorama del desarrollo de productos

Con la reciente tendencia hacia un ecosistema de código abierto, los desarrolladores tienen más opciones para experimentar con plataformas de desarrollo integradas fáciles de usar. Los kits de desarrollo actuales también incluyen diferentes funcionalidades en un solo kit de desarrollo, lo que facilita las cosas y permite un tiempo de comercialización más rápido. Muchos fabricantes ofrecen IDE personalizados que ayudan a los ingenieros a depurar rápidamente sus proyectos y reducir el ciclo de tiempo de desarrollo. Los IDE actuales brindan varias ventajas, como acceso a bibliotecas de software, guías de inicio rápido, diseños de referencia y un ecosistema en la nube que facilita a los ingenieros la creación de prototipos de sus diseños.

Figura 1: Kit de desarrollo nRF9161 de Nordic Semiconductor . (Fuente de la imagen: Nordic Semiconductor)

Los kits de desarrollo más nuevos que están disponibles en el mercado facilitan a los desarrolladores la creación rápida de prototipos de sus soluciones; plataformas como el kit de desarrollo NRF9161-DK (Figura 1) brindan integración de diseño simplificada, eficiencia y confiabilidad.

El kit de desarrollo está impulsado por el SiP totalmente integrado con Arm Cortex-M33 de 64 MHz protegido por la tecnología Arm TrustZone Arm CryptoCell 310, que contiene 1 Mbytes de flash y 256K bytes de RAM, ideal para IoT y aplicaciones integradas. El kit admite una amplia gama de bandas para operar debido a la antena dedicada LTE-M, NB-IoT y DECT NR +. El kit de desarrollo también incluye una antena de parche para GNSS, con conectores SWF RF para medir el rendimiento de las señales RF.

El NRF9161-DK puede interactuar fácilmente con los protectores de dispositivos externos, ya que es compatible con Arduino Uno Rev3, mientras que los kits de evaluación nRF7002 proporcionan una manera sencilla de evaluar la ubicación de Wi-Fi, ya que están diseñados para complementar al NRF9161-DK.

El SEGGER J-Link en el NRF9161-DK permite la programación y la depuración y admite la programación y la depuración en objetivos externos. La placa también tiene una conexión USB para depuración/programación y para alimentar el dispositivo.

Los desarrolladores pueden acceder a herramientas y recursos de desarrollo de suite completa, como el curso básico de IoT celular de Nordic Developer Academy. Para otras muestras relacionadas con el firmware, los desarrolladores pueden utilizar la herramienta de inicio rápido presente en nRF Connect for Desktop de Nordic. Las áreas de aplicación de estos kits de desarrollo incluyen medición inteligente, agricultura inteligente, mantenimiento predictivo, dispositivos médicos portátiles e Industria 4.0.

Los ingenieros y desarrolladores pueden aprovechar los potentes kits de desarrollo de IoT, lo que permite a los creadores crear soluciones innovadoras que mejoren nuestras vidas.

Acerca de este autor

Image of Avinash Bhat

Avinash holds a decade of experience in Marketing and Application engineering in the semiconductor and electronic component industry. He holds a Bachelor of Electronics and Communication degree from Visvesvaraya Technological University and an MBA from IFIM B School. He is also passionate about creating technical content through blogs and vlogs.

More posts by Avinash Bhat
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum