Digi-Spool® de DigiKey - Alambre y cable cortados a medida
¿Ha oído hablar de Digi-Spools® de DigiKey?
Como cliente de DigiKey, es probable que nos conozca por Digi-Reels®, pero ¿ha oído hablar de Digi-Spools? Durante años, los clientes han pedido cables y alambres a DigiKey. En muchos casos, vienen en longitudes preestablecidas, ya sea por carretes de 1000’ o por carretes de 10’. Se precortaban a medida y se preparaban para enviar en cuanto se hacía el pedido.
Esto funciona muy bien con cables de conexión y algunos cables de menor calibre, pero ¿qué sucede si necesita un carrete de 4,000’ de cable de 1/0 CAE (AWG)? DigiKey también tiene una solución para eso. Ahora cortamos con precisión cualquier diámetro de cable desde 34 CAE (AWG) hasta 1/0 CAE (AWG) a la longitud que nos especifique, lo colocamos en un carrete y se lo enviamos. Este servicio está disponible en una amplia variedad de productos. No tiene empalmes, es 100 % continuo y se garantiza que cumple con sus especificaciones únicas. Algunas tiendas que cortan cable le enviarán menos, es decir, si pide 1000’, puede que le den 980’. Pero en DigiKey esto no sucede. Si pide 1000’, eso es lo que se le enviará.
Pero, un momento, aún hay más. Además de que no tiene empalmes, de que los cortes son precisos (sin tolerancia negativa) y de que tiene una amplia selección de productos, también obtiene la certificación UL del fabricante. Y no hay un mínimo de compra; si necesita 1’, le enviaremos 1’. Disponemos de las mejores marcas del mercado para que elija entre Igus, Lapp, Helukabel, TE, Belden, Panduit y más.
Recientemente, hemos ampliado nuestras operaciones para incluir también cables de fibra óptica de Panduit. Al igual que con el resto de los productos en nuestra cartera, ahora puede pedir cables de fibra óptica con los extremos cortados en bruto en la longitud que necesita, todo en un carrete.
No importa qué calibre de cable o alambre busque, DigiKey tiene lo que necesita. En la mayoría de los casos, podemos cortar una longitud específica, enrollar el alambre y el cable en el carrete, y hacerle el envío en el mismo día. Para obtener más información sobre nuestro programa Digi-Spool®, visite nuestro sitio web en www.digikey.com/en/resources/dk-services/wire-and-cable-cutting.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum