Pruebas de conectores y su importancia para la seguridad del usuario y el uso final
La prueba de conectores es la fase más importante para garantizar la seguridad de los conectores eléctricos para los usuarios. La verificación del diseño y fabricación responsables se realiza en laboratorios de pruebas acreditados.
Pruebas y certificación
En la fase de prueba, un conector se somete a cargas que superan los valores nominales. El conector también debe soportar temperaturas más altas que las que se usan normalmente. Además, los conectores de crimpado se prueban para comprobar su resistencia a la tracción. La fase de pruebas previa a la certificación es esencial para la seguridad y fiabilidad del producto.
Antes de las pruebas en Ouneva, simulamos diversas fuerzas mecánicas que los conectores deben soportar. Con nuestros conectores universales OTL, simulamos el efecto de la tensión y el estiramiento en el cuerpo del conector debido a las fuerzas creadas por el apretamiento de los tornillos del conector. La fase de simulación hace que el desarrollo de nuestro producto sea más fluido y eficiente, y podemos verificar la funcionalidad del conector incluso antes de las pruebas. Esto significa menos sorpresas en el laboratorio de pruebas.
Figura 1: Modelos de prueba de conectores. (Fuente de la imagen: Ouneva)
Las pruebas de los conectores fabricados por Ouneva se realizan en laboratorios acreditados según los estándares de ensayo. Las pruebas se dividen en varias partes, incluyendo pruebas mecánicas y eléctricas. En las pruebas eléctricas, se miden múltiples parámetros en el producto y los resultados verifican la seguridad y calidad eléctrica del mismo.
Figura 2: Resultados de pruebas de conectores de pruebas de cortocircuito. (Fuente de la imagen: Ouneva)
En la Figura 2, los conectores mostraron una ligera respuesta a los eventos de cortocircuito en el ciclo 200, pero la variación es insignificante debido a la mínima desviación. Los conectores pasaron la prueba.
Figura 3: Resultados adicionales de pruebas de conectores de cortocircuito. (Fuente de la imagen: Ouneva)
La Figura 3 no muestra variaciones en las temperaturas tras los cortocircuitos. Los conectores pasaron la prueba.
Solo los conectores de alta calidad y seguros superan las pruebas definidas por la norma. Tras la fase de pruebas aprobada, el laboratorio redacta un informe de prueba y un certificado, y su validez y equivalencia son supervisadas por el laboratorio.
La familia de conectores universales OTL, por ejemplo, se prueba según los siguientes estándares:
- EN 61238-1:2003 Clase A
- EN 60947-7-1:2009
- EN 60947-7-2:2009
- UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10, bloques terminales.
Los conectores universales OTL están certificados para su uso con conductores de cobre y aluminio. El uso de conductores de aluminio ha crecido significativamente a lo largo de los años. Esto hace que los conectores universales OTL sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones, manteniendo un fuerte enfoque en la seguridad.
¿Cuál es la diferencia entre un conector de Clase A y uno de Clase B?
Los conectores pueden clasificarse en dos clases diferentes, A y B. La diferencia entre los conectores de Clase A y los de Clase B es que los de Clase A también se prueban en cortocircuito. Esto significa que los conectores de Clase A tienen un rango mucho más amplio para aplicaciones en comparación con los de Clase B. Los conectores de Clase A también son más rentables considerando que, gracias a la prueba de cortocircuito, no requieren interruptores automáticos rápidos separados. Estos interruptores automáticos suelen ser caros de comprar e instalar.
¿Qué otros aspectos de seguridad debería tener en cuenta al elegir un conector?
Las elecciones de materiales deben considerarse en la fase de diseño. Las elecciones correctas de materiales influyen en el precio, la calidad y la reciclabilidad del producto final. También tienen un impacto significativo en la seguridad de los productos, especialmente en la seguridad contra incendios.
La familia de conectores universales OTL se fabrica utilizando materiales plásticos, cuya clasificación al fuego cumple con los requisitos del estándar de prueba UL 94 V-0. Los materiales clasificados como V-0 no alimentan el fuego y son autoextinguibles. Los materiales clasificados son analizados por UL y un certificado de material, "tarjeta amarilla", está disponible para su consulta. La clasificación de fuego se ha logrado sin halógenos, lo que significa que los materiales de la familia de conectores universales OTL están completamente libres de halógenos.
Fuente: https://www.ul.com/services/combustion-fire-tests-plastics
Resumen
Al elegir un conector eléctrico, debe prestar atención a la certificación del producto. Recomendamos encarecidamente elegir un conector de Clase A para garantizar la seguridad del conector. La familia de conectores universales OTL está repleta de productos de alta calidad, probados y certificados que le ofrecen las mejores instalaciones y propiedades para el usuario. Si le interesan los fabricantes certificados, aquí tiene un enlace al directorio de fabricantes certificados por SGS, para que pueda estar seguro de la calidad y seguridad del producto que elija:
https://www.sgs.com/en-fi/certified-clients-and-products/certified-client-directory
Soluciones sostenibles para el futuro
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum