Configurador inteligente SCTL55 de Carlo Gavazzi

¿Alguna vez debió resolver los problemas de un sensor y deseó poder investigar el historial del sensor desde un dispositivo fácil de usar? ¿Necesita saber, por ejemplo, cuándo comenzó a funcionar? ¿Cuántos eventos de temperatura máxima tuvo? ¿Cuáles eran las condiciones de la aplicación en la que se instaló el sensor? Tenemos noticias para usted: Carlo Gavazzi tiene la solución. El nuevo configurador inteligente SCTL55 portátil de cuarta revolución industrial puede hacer todo esto y mucho más. Hace poco tuve el privilegio de participar de una demostración de primera mano del configurador inteligente de Carlo Gavazzi en PackExpo 2019 en Las Vegas. En este blog, revisaremos las capacidades del revolucionario dispositivo de Carlo Gavazzi en el mundo de IO-Link.

En primer lugar, el configurador inteligente portátil ostenta una pantalla táctil HD de 5.5”. Existen leds adicionales que ayudan a identificar la información del equipo, tales como Encendido, IO-Link, Error, S102 y USB. El SCTL55 ejecuta aplicaciones exclusivas que le permiten al usuario acceder a diagnósticos avanzados. Esto le permite analizar el historial del dispositivo; desde acceder al rendimiento completo del sensor hasta cuándo entró en funcionamiento, todos los ciclos, alarmas, datos ambientales, números de detecciones y más. El dispositivo tiene una GUI intuitiva que proporciona al usuario el control incluso sobre los sensores más complejos. Esto también elimina un poco el estrés de los PLC.

Figura 1: Configurador inteligente IO-Link SCTL55 de Carlo Gavazzi. (Fuente de la imagen: Carlo Gavazzi)

El configurador incluye cuatro conexiones físicas estándares para los sensores: M12, M8 3-Wire, M8 4-Wire y una conexión por cable con conexiones de clip de prueba. Existe una ranura para tarjeta SD que proporciona una configuración sencilla de los archivos y un puerto Micro-USB para carga. El SCTL55 tiene un tiempo de ejecución de 5 horas en operación completa y de 22 horas en modo inactivo, gracias a la batería de iones de litio de alta capacidad. Una de mis características preferidas es que, a falta de un archivo IODD de sensor en la memoria, el SCTL55 posee la capacidad de descargar de forma rápida las especificaciones en un amplio rango de sensores a través de la capacidad Wi-Fi. Con estas especificaciones, puede analizar los datos del historial completo del sensor. Puede hacer un seguimiento de las condiciones ambientales, los horarios, las detecciones, los eventos, los ciclos y mucho más.

La configuración de los sensores se realiza con gran facilidad gracias a que el configurador inteligente es compatible con el protocolo IO-Link más reciente, la versión 1.1 de IO-Link. Esto también significa que es compatible con las versiones anteriores de IO-Link (1.0 y 1.1). Ahora, los parámetros de los sensores se pueden configurar de manera simple con una buena resolución para aprovechar al máximo el sensor en su aplicación. Ya sea si establece la salida del sensor en NPN o PNP, para empuje y extracción o para apertura normal en lugar de cierre, o si necesita cambiar la distancia del sensor, los parámetros básicos se pueden ajustar a fin de adaptarse a la aplicación con precisión. Incluso puede realizar funciones más complejas como el retraso del horario o las compuertas lógicas. Otra característica importante que ofrece el configurador es la capacidad de guardar la configuración del sensor y aplicarla a otros sensores, lo que elimina la necesidad de volver a ajustar la configuración en cada oportunidad y permite ahorrar tiempo.

Entonces, con todo esto dicho, ¿qué significa el configurador inteligente para la industria? Quiere decir que los ingenieros de fábrica ahora pueden realizar un mantenimiento preventivo con mayor facilidad. Se puede utilizar tanto en operaciones de pequeña escala como en redes de sensores complejas. Los ingenieros pueden conectar el configurador a los sensores directamente en la máquina, incluso adentro si es necesario. Puede alertarles si las condiciones de la máquina están operando a una especificación máxima, lo que causa un tiempo de vida más corto para los sensores, por ejemplo, a temperatura máxima por un tiempo prolongado. Con este conocimiento, el mantenimiento preventivo puede reducir el tiempo de inactividad, el equipo dañado, la pérdida de ingresos e incluso los riesgos de seguridad.

El SCTL55 está en este momento en stock aquí en Digi-Key. Para obtener más información, visite la página del configurador inteligente de Carlo Gavazzi.

Para obtener más información, consulte:

https://www.youtube.com/watch?v=iyiX9tTj8vE&feature=youtu.be

https://www.gavazzionline.com/pdf/BRO-SCTL55-eng.pdf

https://www.gavazzionline.com/pdf/sctl55_im.pdf

https://www.gavazzionline.com/pdf/IO-Link_System_Description_engl_2018.pdf

Acerca de este autor

Image of Eric Halvorson

Eric Halvorson, gerente de Marketing para asociaciones – Programas estratégicos, ha trabajado en DigiKey durante más de 12 años. Eric se especializa en el mercado de automatización industrial. Se graduó de Northland Community and Technical College en 2011 con un grado AAS en Tecnología electrónica y sistemas automáticos. Hasta hace poco tiempo, Eric trabajó como gerente de productos en Electromecánica y se especializó en Interruptores. Eric disfruta de dedicar su tiempo libre a trabajar con madera, arreglar cosas y descansar en las montañas.

More posts by Eric J. Halvorson
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum