¡Avance en costo, intensidad de vibración y confiabilidad!

La tecnología de retroalimentación háptica de BeStar resuelve los desafíos de interacción de la cabina automotriz

La profunda integración de la electrónica de consumo y la electrónica automotriz está remodelando la experiencia de conducción. Sin embargo, la proliferación de pantallas táctiles ha intensificado los dilemas de interacción. Por ejemplo, los conductores buscan repetidamente respuestas en superficies de vidrio frías y se ven obligados a desviar la mirada debido a la falta de retroalimentación táctil. Cada distracción se acumula como un peligro potencial para la seguridad. En medio de la ola de interacciones audiovisuales homogeneizadas, la identidad de marca se disipa en paneles lisos. Además, los canales sensoriales únicos resultan inadecuados para ofrecer las interacciones matizadas requeridas por los escenarios inmersivos.

Frente a los desafíos duales del control de costos y el avance tecnológico, BeStar Technologies presenta una solución innovadora de retroalimentación háptica, que infunde interfaces digitales con lógica táctil para brindar a las cabinas inteligentes un "lenguaje táctil" genuino para la interacción humana.

BeStar Technologies proporciona la retroalimentación táctil a las pantallas táctiles de los automóviles. (Fuente de la imagen: BeStar Technologies)

Principio de tecnología

Esta tecnología reconstruye fundamentalmente la percepción táctil a través de un control preciso de la fuerza y la modulación de la forma de onda de vibración. Al entrar en contacto con la pantalla con los dedos, el sistema de accionamiento inteligente genera instantáneamente la correspondiente retroalimentación de fuerza. Su principal innovación radica en una arquitectura avanzada de conversión de energía: cuando la corriente pasa a través de bobinas especialmente diseñadas, se genera un campo magnético primario. El enfoque único de Bestar mejora significativamente la fuerza motriz mediante la superposición de campos magnéticos auxiliares, impulsando actuadores para lograr un desplazamiento bidireccional de alta frecuencia. La frecuencia de vibración se controla con precisión mediante señales de entrada, mientras que la intensidad de la vibración escala linealmente con la potencia, lo que finalmente se traduce en sensaciones hápticas multidimensionales a través de la estructura del vehículo. Esta retroalimentación física con respuesta de milisegundos ofrece una confirmación de clic auténtica para los botones virtuales, proporciona una guía táctil durante el deslizamiento de la interfaz y transforma las advertencias de colisión en un lenguaje instintivo.

La tecnología de BeStar proporciona percepción táctil a través de un control preciso de la fuerza y modulación de la forma de onda de vibración. (Fuente de la imagen: BeStar Technologies)

El enfoque de triple avance de Bestar

Equilibrio costo-rendimiento: a través de la optimización del circuito magnético y el diseño integrado, el sistema mantiene una vibración fuerte y clara mientras reduce los costos de accesibilidad general, brindando experiencias táctiles premium a los vehículos económicos.

Sensaciones personalizables: la tecnología de forma de onda programable permite que un solo dispositivo genere docenas de efectos hápticos diferenciados, desde golpes suaves hasta pulsos intensos, replicando con precisión los clics de los botones mecánicos, los retenes de la perilla giratoria y las alertas de advertencia urgentes.

Confiabilidad de grado automotriz: la validación rigurosa incluye ciclos de temperatura extrema, choque mecánico de alta intensidad, pruebas de resistencia a la corrosión y vida útil de vibración líder en la industria, lo que garantiza una degradación cero al usar alta frecuencia.

Aplicaciones del mundo real

Esta tecnología está transformando las interacciones en la cabina:

  • La retroalimentación de fuerza clara en los botones de CA virtuales duplica las tasas de éxito de la operación a ciegas.
  • Los pulsos direccionales en zonas específicas del volante activan una prevención de colisiones más rápida que las advertencias auditivas.
  • Las vibraciones de gradiente durante el deslizamiento del infoentretenimiento simulan las texturas de los materiales.

Detrás de estas experiencias se encuentra el compromiso de Bestar con la "seguridad intuitiva y la interacción encarnada", donde la háptica trasciende la confirmación funcional para convertirse en el medio emocional de una marca.

La tecnología háptica de BeStar puede proporcionar retroalimentación al operador en varias ubicaciones del vehículo. (Fuente de la imagen: BeStar Technologies)

Transformación de la industria

A medida que las interfaces automotrices adoptan diseños minimalistas inspirados en la electrónica de consumo, la retroalimentación háptica surge como un diferenciador crítico. Los requisitos normativos para las alertas de seguridad aceleran aún más la adopción de los OEM. BeStar está catalizando la evolución de la tecnología háptica de una característica opcional a una piedra angular experiencial. Al equilibrar la retroalimentación intensa con el bajo costo y la personalización con la confiabilidad, la solución de BeStar permite a cada vehículo desarrollar su identidad táctil. Cuando las alertas de seguridad se convierten en memoria muscular y las personalidades de la marca se imprimen en las yemas de los dedos, esta revolución háptica redefine la confianza entre humanos y vehículos y la conexión emocional, estableciendo una nueva dimensión para la competencia en la era de la movilidad inteligente.

Eche un vistazo a todos los productos de BeStar disponibles en DigiKey aquí.

Acerca de este autor

More posts by BeStar Technologies, Inc
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum