Reparación básica de sonda de osciloscopio: Reemplazo de pines de sonda dañados
¿Cuántas sondas de osciloscopio rotas tiene en su laboratorio? De esas sondas, ¿cuántas tienen pines rotos o dañados? Apuesto a que es un gran porcentaje. Los pines dañados son la causa número uno de fallas en la sonda del osciloscopio. Es fácil entender por qué. Puede ejercer mucha presión sobre los pines al sondear, ya sea tratando de romper una máscara de soldadura o manteniendo el contacto en la placa de circuito impreso (placa de CI) mientras hace malabarismos con los controles del osciloscopio, olvidando cuánta presión está aplicando realmente. Sin mencionar el clásico: sondas que cuelgan del osciloscopio con la punta hacia abajo en el piso, esperando que alguien las pise. De pronto, sonda rota.
Afortunadamente, la mayoría de las sondas de osciloscopio con puntas de sonda rotas o dobladas se pueden reparar fácilmente. Los proveedores de sondas generalmente proporcionan un pin de repuesto en el kit de accesorio de la sonda. Si necesita más de uno, también están disponibles a través de DigiKey para una amplia gama de modelos de sonda.
Hay dos tipos de pines de sonda comúnmente utilizados, pines de ajuste a presión o pines con cuerpos roscados. Los pines de ajuste a presión están disponibles en forma de cuerpo rígido o accionados por resorte. Veamos algunas sondas comunes, los pines que usan y cómo se reemplazan.
Comencemos con una sonda de reemplazo común de terceros, la CT2674A Cal Test Electronics. Esta es una sonda pasiva conmutable 1:1 o 10:1 con un ancho de banda de 100 megahercios (MHz) (Figura 1).
Figura 1: Se muestra la sonda CT2674A con los accesorios que vienen con ella, incluida una punta roscada de repuesto. (Fuente de la imagen: Cal Test Electronics)
La punta tiene un cuerpo de plástico negro roscado y está disponible como CT2711A-0 Cal Test Electronics (Figura 2).
Figura 2: Se muestra un pin de repuesto negro roscado para la sonda CT2674A. También está disponible en gris. (Fuente de la imagen: Cal Test Electronics)
Los pines de sonda de cuerpo roscado son los más fáciles de reemplazar; el pin antiguo se retira de la sonda sujetando el cuerpo del pin con el dedo y girando en sentido antihorario para retirar el cuerpo del pin roscado derecho. El pin de repuesto se atornilla en la sonda girándolo en sentido horario (Figura 3).
Figura 3: Los pines de cuerpo roscado se quitan girando el cuerpo del pin dañado en sentido antihorario. Los pines de repuesto se insertan y aprietan girándolos en sentido horario. (Fuente de la imagen: Art Pini)
Recuerde que estas son piezas de plástico y deben apretarse a mano. No use alicates ni otras herramientas, ya que corre el riesgo de dañar las roscas de plástico.
La PP007-WR-1 Teledyne LeCroy es una sonda pasiva 10:1 de 500 MHz que utiliza pines a presión. Como se mencionó anteriormente, los pines están disponibles en dos tipos. El PP007-004 es un pin de cuerpo rígido, mientras que el PP007-005 es un pin accionado por resorte (Figura 4).
Figura 4: Ejemplos de pines de sonda con cuerpo rígido y accionados por resorte. (Fuente de la imagen: Teledyne LeCroy)
Ambos pines tienen un diámetro de 0.5 milímetros (0.0197 pulgadas) y encajan en el zócalo del cuerpo de la sonda.
Una punta de sonda dañada se puede quitar agarrando el pin en la parte más ancha con un par de alicates de punta larga y tirando suavemente a lo largo del eje largo del pin hasta que salga del zócalo (Figura 5).
Figura 5: Retirar el pin de la sonda PP007-WR-1 tirando a lo largo del eje largo del pin. (Fuente de la imagen: Art Pini)
Inserte el pin de reemplazo usando alicates de punta larga para sujetar el borde del pin y empújelo suavemente en el zócalo de la sonda hasta que toque fondo.
Una vez que se reemplace el pin, debe verificar que la sonda esté funcionando y realizar la compensación de baja frecuencia de acuerdo con el manual de usuario de la sonda o del osciloscopio. Eso es todo al respecto.
Conclusión
Más vale prevenir que lamentar cuando se trata de puntas de osciloscopio. Sin embargo, cuando sucede lo inevitable, ya sea debido a un sondeo demasiado enérgico o a una presión accidental del “pie”, las puntas de las sondas se reemplazan fácilmente. Una verificación de compensación rápida y estará nuevamente en funcionamiento.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum