Comprensión de las matrices analógicas programables en campo en el diseño moderno de señal mixta

Por William Staunton

A medida que los sistemas electrónicos modernos incorporan más sensores y operan en entornos cada vez más dinámicos, los límites de los circuitos analógicos fijos se hacen más difíciles de ignorar. Puede que el procesamiento digital domine las arquitecturas de los sistemas actuales, pero el mundo físico sigue siendo analógico. Cada sensor, actuador e interfaz sigue comenzando con una señal eléctrica real que debe amplificarse, filtrarse y acondicionarse antes de poder hacer nada útil con ella.

A medida que la respuesta de baja latencia se vuelve crítica y los requisitos de las aplicaciones siguen evolucionando, el front end analógico ha adquirido una importancia renovada. La monitorización industrial, la instrumentación médica, la electrónica de automoción y las plataformas IoT dependen de un acondicionamiento de señal preciso y adaptable. Las pequeñas mejoras en la calidad de la señal analógica suelen traducirse directamente en una mayor precisión, fiabilidad y eficacia del sistema.

Tradicionalmente, las cadenas de señales analógicas se construyen a partir de componentes de función fija, como amplificadores operacionales, filtros y comparadores. Cuando los requisitos son estables y se comprenden bien, este enfoque puede dar excelentes resultados. Sin embargo, es intrínsecamente rígido. Los cambios en las características de los sensores, las condiciones de funcionamiento o los objetivos de rendimiento suelen requerir cambios en los esquemas, nuevos diseños de las placas de circuito impreso y ciclos de validación adicionales.

Las matrices analógicas programables en campo (FPAA) ofrecen un enfoque diferente. En lugar de comprometerse con una cadena de señal analógica fija en hardware, los ingenieros pueden configurar la funcionalidad analógica a través del software. El OTC2310K04-PIKA de Okika Devices, el filtro paso bajo Butterworth de octavo orden Chameleon™ y el Apex Quad4 (figura 1) demuestran cómo pueden utilizarse los tejidos analógicos programables en sistemas reales de señal mixta. Este artículo explora cómo funcionan las FPAA, dónde encajan en las arquitecturas de los sistemas modernos y las compensaciones que los ingenieros deben tener en cuenta al evaluar las soluciones analógicas programables.

Imagen de la placa de desarrollo Okika PiKa Quad FlexAnalog FPAA (haga clic para ampliar)Figura 1: La placa de desarrollo Okika PiKa Quad FlexAnalog FPAA. (Fuente de la imagen: Okika Devices)

Retos estructurales en el diseño analógico

El diseño analógico presenta retos a los que los ingenieros digitales rara vez se enfrentan. El comportamiento de los circuitos es sensible a las tolerancias de los componentes, la deriva de la temperatura, el acoplamiento del ruido y los efectos de la disposición. Pequeñas variaciones pueden afectar significativamente a la ganancia, la desviación, el ancho de banda o la estabilidad.

La validación y el ajuste suelen ser lentos e iterativos. Los diseñadores deben evaluar el rendimiento en condiciones extremas de suministro y temperatura, tener en cuenta las tolerancias en el peor de los casos y verificar el cumplimiento de los requisitos a nivel de sistema. Conseguir un rendimiento sólido requiere con frecuencia múltiples revisiones de la placa.

El costo de iteración es un problema persistente. Ajustar el valor de una resistencia o la topología de un filtro suele implicar un nuevo rediseño del hardware. Cada revisión aumenta los costos, alarga los plazos e introduce riesgos.

Los cambios tardíos son especialmente perturbadores. Un nuevo sensor, un requisito de conformidad actualizado o una fuente de ruido inesperada pueden obligar a un rediseño sustancial. A diferencia de los sistemas digitales, estos problemas no pueden resolverse con una actualización del firmware. Esta falta de flexibilidad ha sido durante mucho tiempo una limitación estructural en los sistemas de gran peso analógico.

Presentación de las matrices analógicas programables en campo

Una matriz analógica programable en campo es un circuito integrado que proporciona funcionalidad analógica configurable. En lugar de depender de circuitos internos fijos, una FPAA contiene bloques de construcción analógicos programables que pueden interconectarse para formar rutas de señal personalizadas.

Las funciones típicas de las FPAA incluyen la amplificación, el filtrado, la integración y la comparación. El mismo dispositivo puede configurarse de forma diferente en distintas fases de desarrollo o incluso reutilizarse por completo para una nueva función. Esta reconfigurabilidad es la característica que define a las FPAA.

Las FPAA se comparan a menudo con los FPGA, aunque la similitud es más conceptual que técnica. Ambos se basan en bloques funcionales reutilizables e interconexiones programables. La diferencia clave es que las FPAA operan directamente en el dominio analógico de tiempo continuo. Procesan señales del mundo real sin convertirlas a formato digital.

En los sistemas de señal mixta, las FPAA suelen servir como frontales analógicos adaptables. Situados entre los sensores y los ADC, o entre los DAC y los actuadores, mejoran la calidad de la señal antes de que comience el procesamiento digital.

Arquitectura central y modelo de configuración

Las FPAA se construyen en torno a bloques analógicos configurables (CAB) que forman el núcleo del dispositivo. Estos bloques suelen implementar funciones como amplificadores, filtros, integradores y comparadores. Cada bloque es programable, lo que permite a los diseñadores establecer parámetros como la ganancia, el ancho de banda, las condiciones de polarización y los niveles de umbral para definir el comportamiento deseado del circuito.

Una interconexión programable (estructura de enrutamiento) enlaza estos bloques entre sí. Esta estructura define cómo fluyen las señales a través del dispositivo y permite reorganizar o ampliar las cadenas de señales sin necesidad de rediseñar el hardware externo.

El comportamiento del dispositivo se define mediante una configuración, normalmente almacenada como una lista de interruptores o una memoria de configuración. Esta configuración se carga en el encendido y establece la ruta de la señal analógica. Muchas plataformas FPAA también admiten una rápida reconfiguración, lo que permite realizar actualizaciones durante el desarrollo o, en algunos casos, durante el funcionamiento.

Las interfaces de E/S analógicas conectan la FPAA a sensores, ADC, DAC y otros componentes externos.  Estas interfaces están diseñadas para soportar niveles de señal predecibles, un funcionamiento estable y una integración perfecta en sistemas de señal mixta.

Flujo de trabajo de diseño y ventajas de desarrollo

El desarrollo de FPAA transforma la forma en que se diseñan los sistemas analógicos. En lugar de construir circuitos de función fija con componentes discretos, los ingenieros definen el comportamiento de las señales mediante herramientas de configuración intuitivas y basadas en esquemas.

Los diseñadores crean cadenas de señales completas seleccionando bloques analógicos configurables (CAB) y conectándolos a través de una infraestructura de enrutamiento programable (figura 2). Los parámetros críticos como la ganancia, las características de filtrado y los umbrales se ajustan directamente en el software. Esto hace que el diseño analógico pase de ser un proceso manual y pesado de cálculo a un enfoque más rápido y flexible basado en la configuración.

Diagrama de cadenas de señales completas que pueden crearse seleccionando bloques analógicos configurables (CAB) (pulse para ampliar)Figura 2: Se pueden crear cadenas de señales completas seleccionando bloques analógicos configurables (CAB) y conectándolos a través de un tejido de enrutamiento programable. (Fuente de la imagen: Okika Devices)

Dado que los diseños pueden actualizarse en cuestión de minutos, los ciclos de iteración se aceleran drásticamente. Los ingenieros pueden explorar rápidamente alternativas, evaluar compensaciones y perfeccionar continuamente el rendimiento. Esta velocidad permite una verdadera optimización, algo que a menudo resulta poco práctico con el hardware analógico tradicional, en el que cada cambio requiere rediseñar, reconstruir y volver a probar.

La mayoría de las plataformas FPAA cargan una configuración al encenderse, mientras que algunas admiten la reconfiguración estructurada en tiempo de ejecución, como el cambio entre modos de funcionamiento. En ambos casos, la capacidad de modificar la funcionalidad analógica sin cambiar el hardware reduce el tiempo de desarrollo, disminuye el costo y amplía los ciclos de vida de los productos.

En efecto, las FPAA aportan un modelo definido por software al diseño analógico, desbloqueando un nuevo nivel de agilidad, eficiencia y rendimiento en el front-end de los sistemas electrónicos.

Aplicaciones comunes

Acondicionamiento de señales de sensores

Las interfaces de sensores son un caso de uso primario para las FPAA. Muchos sensores producen señales de bajo nivel, ruidosas o desviadas que requieren amplificación, filtrado y calibración antes de su digitalización.

Las FPAA pueden integrar estas funciones en un único dispositivo, reduciendo el número de componentes y simplificando los cambios de diseño. Cuando las características de los sensores varían o evolucionan, la cadena de señales puede reconfigurarse en lugar de rediseñarse.

Esto es especialmente valioso en sistemas que admiten varios tipos de sensores o requisitos cambiantes.

Un buen ejemplo es la monitorización del electrocardiograma (ECG o EKG). Las señales eléctricas medidas en el cuerpo humano suelen ser de sólo unos milivoltios y se corrompen fácilmente por artefactos de movimiento, interferencias de la línea eléctrica y desviación de la línea de base. Una medición fiable requiere una cuidadosa amplificación, filtrado y rechazo del ruido en modo común antes de que la señal llegue al ADC.

Creación rápida de prototipos analógicos

Las plataformas FPAA son especialmente útiles durante las primeras fases del desarrollo.

Los ingenieros pueden evaluar diferentes respuestas de filtro, etapas de ganancia o estrategias de polarización sin comprometerse con una topología de circuito final. Dado que los cambios son rápidos y reversibles, las compensaciones de diseño se hacen visibles mucho antes en el proceso de desarrollo.

Se requieren menos revisiones de las placas de circuito impreso y los equipos pueden converger en una arquitectura estable con mayor rapidez.

Sistemas adaptativos y multimodo

Muchos sistemas funcionan en varios modos, como la calibración, el funcionamiento a bajo consumo o los distintos rangos de entrada.

Las FPAA apoyan esto permitiendo la reconfiguración de los parámetros analógicos o de las rutas de señal. La ganancia, el ancho de banda y el filtrado pueden ajustarse entre modos, mediante configuraciones predefinidas o actualizaciones controladas.

Lograr una adaptabilidad similar con componentes discretos suele requerir circuitos y complejidad adicionales.

Procesamiento de borde analógico

Las FPAA se utilizan habitualmente en el front end analógico (AFE) para acondicionar las señales antes de que lleguen al ADC.

Las funciones incluyen:

  • Reducción del ruido y filtrado
  • Escalado de la señal y corrección de la desviación
  • Extracción de características (por ejemplo, detección de envolventes, umbralización)

Mejorar la calidad de la señal antes de la digitalización puede reducir los requisitos de resolución del ADC, disminuir la carga de procesamiento digital y reducir la potencia del sistema.

En las aplicaciones en tiempo real y de control, el preprocesamiento analógico también puede reducir la latencia, mejorando la capacidad de respuesta del sistema.

Comparación con otros enfoques de procesamiento de señales

El diseño analógico discreto ofrece los mayores niveles de rendimiento y precisión cuando los requisitos del sistema son fijos. Sin embargo, este rendimiento se consigue a costa de la flexibilidad, ya que incluso los cambios menores suelen requerir un rediseño del hardware.

Para introducir adaptabilidad, muchos sistemas recurren al procesamiento basado en DSP o MCU, que opera en el dominio digital después del ADC. Este enfoque permite un procesamiento flexible de la señal, pero sigue dependiendo de la calidad de la señal de entrada y puede introducir una latencia adicional y una sobrecarga de energía.

Las FPGA amplían aún más las capacidades de procesamiento digital al permitir el cálculo paralelo de alto rendimiento. Sin embargo, funcionan exclusivamente con datos digitalizados y no pueden procesar directamente señales en tiempo continuo. Como resultado, sigue siendo necesario el acondicionamiento de la señal analógica antes de la digitalización.

Las FPAA abordan esta carencia operando antes que el ADC, en la interfaz del sensor. Al mejorar la calidad de la señal en la fuente, reducen la carga de procesamiento de los sistemas digitales posteriores. De este modo, las FPAA complementan a los DSP y FPGA, contribuyendo a una arquitectura de señal mixta más eficiente y equilibrada.

Contrapartidas y limitaciones

Las FPAA no son un sustituto universal del diseño analógico discreto. En su lugar, introducen una serie de compensaciones que deben evaluarse en función de los requisitos del sistema.

En términos de rendimiento, parámetros como el ancho de banda, el ruido y la precisión pueden no igualar los de los circuitos discretos altamente optimizados, dependiendo de la arquitectura y la configuración.

El consumo de energía es otra consideración importante. Los bloques analógicos activos dentro de una FPAA consumen energía y, en algunos casos, las soluciones discretas o pasivas cuidadosamente optimizadas pueden lograr una mayor eficiencia para las funciones dedicadas.

El costo también desempeña un papel en la selección de la tecnología. En aplicaciones de gran volumen con requisitos estables, las soluciones discretas pueden ser más rentables. Las FPAA aportan el mayor valor en sistemas en los que la flexibilidad, la reconfigurabilidad y la reducción de los ciclos de desarrollo son fundamentales.

Comprender estas compensaciones es esencial a la hora de determinar si una FPAA es el adecuado para una aplicación determinada.

Ecosistema y reducción de riesgos

Los dispositivos FPAA y las plataformas de desarrollo son cada vez más fáciles de evaluar a través de los principales distribuidores de componentes electrónicos. Los ecosistemas de apoyo suelen incluir herramientas de configuración, diseños de referencia y documentación de las aplicaciones.

Estos recursos ayudan a los equipos de ingeniería a validar las hipótesis de rendimiento en las primeras fases del proceso de diseño. Una orientación arquitectónica clara y ejemplos de trabajo reducen el riesgo de integración y facilitan la determinación de si el analógico programable es adecuado para una aplicación determinada.

Conclusión

Las matrices analógicas programables en campo aportan la tan necesaria flexibilidad al diseño de sistemas analógicos. Al permitir que las cadenas de señales se configuren y reconfiguren en software, reducen el tiempo, el costo y el riesgo asociados a la iteración tradicional del hardware.

No pretenden sustituir a los circuitos analógicos discretos de alto rendimiento y no eliminan la necesidad del procesamiento digital. En cambio, las FPAA complementan a los ADC, los DSP y los FPGA mejorando la calidad de la señal en el extremo frontal y permitiendo un comportamiento analógico que puede adaptarse a medida que cambian los requisitos del sistema.

Las FPAA de Okika Devices demuestran cómo la analógica programable puede ir más allá de la teoría y convertirse en un diseño práctico de señal mixta. Para los equipos que trabajan con interfaces de sensores en evolución, funcionamiento multimodo o especificaciones inciertas, esta flexibilidad puede ser una ventaja significativa. A medida que los sistemas de señal mixta siguen haciéndose más complejos, la capacidad de modelar y refinar el comportamiento analógico sin tocar la placa de circuito impreso está convirtiendo a los analógicos programables en una herramienta cada vez más valiosa en el desarrollo de la electrónica moderna.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Acerca de este autor

Image of William Staunton

William Staunton

William Staunton is the CEO and Co-Founder of Okika Devices, where he leads the team in driving the company’s strategy, growth, and commercialization of advanced analog and mixed-signal semiconductor technologies. He holds a BSEE from Utah State University and brings decades of executive leadership experience across the semiconductor and electronics industries, serving military, space, and commercial markets.