Conectores para placas de circuito impreso LPC 2,5 de Phoenix Contact para aplicaciones electrónicas

Por Rolf Horn

Colaboración de Editores europeos de DigiKey

Los conectores PCB son dispositivos modulares y aislados que facilitan la conectividad eléctrica con las placas de circuitos. A medida que aumenta la demanda de dispositivos electrónicos compactos y eficientes, también lo hace la necesidad de conectores fiables y fáciles de usar. Phoenix Contact, fabricante de soluciones de automatización, interconexión e interfaces industriales, ha presentado sus conectores de placa de circuito impreso LPC 2,5 para aplicaciones electrónicas (figura 1). Con un rico historial y un compromiso con la Innovation, Phoenix se ha establecido como un socio de confianza para diseñadores e ingenieros que buscan calidad, fiabilidad y rendimiento.

Imagen del conector LPC 2,5 5-positionPCB de Phoenix ContactFigura 1: Los conectores de placa de circuito impreso LPC 2,5 de Phoenix Contact están disponibles en opciones de 2 a 20 posiciones. Esta Imagen muestra un ejemplo de 5 posiciones. (Fuente: Phoenix Contact)

Tenga en cuenta que estos conectores están diseñados para acoplarse a las regletas base CCA 2,5 de Phoenix Contact con el mismo número de posiciones. Este artículo se centra principalmente en los conectores de PCB LPC 2,5. Por lo tanto, no se seguirán examinando las bandas de base.

El papel de los conectores en el diseño de placas de circuito impreso

Los conectores desempeñan un papel crucial en el establecimiento de conexiones eléctricas dentro de las placas de circuitos impresos. Estos componentes permiten la transmisión fluida de señales entre distintos componentes, como circuitos integrados y otros dispositivos electrónicos. Una función importante de los conectores es facilitar la inserción y extracción fácil y segura de componentes electrónicos durante el ensamblaje y el mantenimiento. En estos casos, la calidad de los conectores utilizados repercute directamente en el rendimiento general y la vida útil de la placa de circuito impreso; el uso de productos de calidad inferior puede provocar problemas como una mala transmisión de la señal, una mayor resistencia e incluso el fallo prematuro de la placa de circuito impreso.

Existen varios tipos de conectores para placas de circuito impreso, cada uno con sus propias ventajas. Por ejemplo, los conectores de palanca proporcionan un mecanismo de bloqueo robusto para una conexión segura y fiable, y son útiles en aplicaciones en las que los golpes, las vibraciones fuertes o los movimientos frecuentes son motivo de preocupación. Por otro lado, conectores como los de la serie SPC y la serie DMC ofrecen una mayor protección y una expulsión sin forzamiento, esenciales para la seguridad y la facilidad de uso.

Retos de la integración de conectores de placas de circuito impreso

La integración de conectores en placas de circuito impreso, aunque aparentemente sencilla, requiere una meticulosa atención al detalle. Al comprender los retos de la integración y buscar soluciones optimizadas de conectores de PCB, los ingenieros pueden garantizar la producción de dispositivos electrónicos fiables y eficientes.

Cuestiones de seguridad

Una preocupación crítica con el uso de conectores es la posible pérdida de continuidad entre los contactos. Una interrupción de la continuidad puede tener graves consecuencias en las aplicaciones, como las siguientes:

  • Vehículos eléctricos (VE): una pérdida de continuidad en los conectores PCB puede provocar el fallo de sistemas críticos como la dirección y el frenado.
  • Electrodomésticos: los conectores defectuosos pueden provocar cortocircuitos, con los consiguientes incendios y otros peligros potenciales.

Limitaciones de espacio

La tendencia actual de la electrónica es evidente -más pequeña y ligera- y esta tendencia repercute directamente en el diseño de las placas de circuito impreso, donde cada milímetro de espacio es valioso. Además, una separación adecuada entre conectores es vital para evitar interferencias eléctricas, conocidas como diafonía. Cuando los conectores se colocan demasiado cerca unos de otros, aumenta el riesgo de que las señales de un conector interfieran con las de otro, provocando ruido eléctrico.

Integridad de la señal

Con la llegada de la transferencia de datos a alta velocidad, mantener la integridad de la señal es fundamental. Una degradación significativa de la señal puede provocar pérdidas de datos, corrupción o errores de transmisión. Las señales de alta frecuencia son susceptibles a problemas de transmisión como la reflexión, la atenuación y las interferencias. La elección del conector y su colocación precisa en la placa de circuito impreso pueden repercutir en la calidad de la señal.

Durabilidad y desgaste

Los conectores son componentes mecánicos y, como todas las piezas mecánicas, son susceptibles de desgaste, especialmente cuando se someten a inserciones y extracciones repetidas. Los conectores deben estar fabricados con materiales duraderos y diseñados para soportar los rigores del uso habitual. Además, la construcción de un conector, incluido su mecanismo de bloqueo, puede afectar significativamente a su longevidad.

Problemas de compatibilidad

Con una plétora de conectores en el mercado, garantizar la compatibilidad con los componentes electrónicos es crucial. La falta de coincidencia de los conectores puede provocar un rendimiento deficiente o daños en la placa de circuito impreso. Antes de integrar un conector de PCB, los diseñadores deben revisar minuciosamente sus Especificaciones, asegurándose de que el producto es compatible con la aplicación prevista.

Bloques de terminales conectables LPC 2,5 de Phoenix Contact

La selección correcta de los conectores no consiste solo en garantizar el ajuste, sino también el rendimiento, la fiabilidad y la longevidad óptimos de la placa de circuito impreso. Los conectores de placa de circuito impreso LPC 2,5 de Phoenix Contact destacan en el sector por su diseño accionado por palanca sin herramientas, que los hace idóneos para conexiones rápidas de dispositivos in situ (figura 2).

Imagen de la serie LPC 2,5 de Phoenix Contact ofrece tecnología de conexión por palanca sin herramientasFigura 2: La serie LPC 2,5 de Phoenix Contact ofrece tecnología de conexión por palanca sin herramientas. (Fuente: Phoenix Contact)

El mecanismo de palanca permite conectar fácilmente los conductores, con o sin casquillos. Otra ventaja clave es la capacidad de evitar la apertura involuntaria de puntos terminales, reduciendo las posibilidades de errores de cableado. Esto garantiza una gran seguridad, especialmente al realizar conexiones rápidas.

Además, los conectores de PCB LPC 2,5 presentan una gran variedad de accesorios y gamas de productos, lo que permite flexibilidad y personalización en función de los requisitos específicos del proyecto. Los conectores se ofrecen en distintos números de filas y posiciones, secciones nominales y tipos de zócalo, lo que garantiza su compatibilidad con diversas aplicaciones y diseños.

Ventajas de la conexión por resorte Push-In

El muelle de presión es una característica exclusiva del conector LPC 2,5, que admite conductores con secciones de hasta 16 mm².

Las principales ventajas de este método de conexión son las siguientes:

  • Eficacia: El funcionamiento sin herramientas reduce significativamente el tiempo necesario para conectar y liberar conductores. La LPC 2,5 incorpora un contorno de muelle especial que permite a los usuarios insertar conductores rígidos o casquillos, y un embudo de entrada de cable específico evita que los cables Litz individuales se empalmen.
  • Funcionamiento intuitivo: La palanca de accionamiento codificada por colores de la LPC 2,5 proporciona una señal visual para un funcionamiento intuitivo, lo que permite a los usuarios identificar la desalineación en el espacio de sujeción, que podría dar lugar a errores de conexión. Esta palanca también reduce las posibilidades de que se produzcan errores de conexión, algo crucial para un funcionamiento seguro en sistemas de alta potencia.
  • Fiabilidad: La fuerza de contacto definida del producto garantiza una terminación fiable del cable con un rendimiento a largo plazo. Además, el mecanismo de palanca ayuda a evitar la apertura involuntaria de puntos terminales y los cortocircuitos, garantizando conexiones fiables y mejorando la seguridad del sistema.
  • Versatilidad: Con un rango de voltaje de hasta 300 V, la serie LPC 2,5 se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.

Aplicaciones clave

Como ya se ha indicado, el diseño y las características exclusivas de los bloques de terminales enchufables para tarjeta LPC 2,5 de Phoenix Contact los hacen adecuados para un amplio rango de/una amplia gama de componentes electrónicos. A continuación se enumeran algunas aplicaciones clave:

Sistemas de almacenamiento de energía

Los sistemas de almacenamiento de energía son vitales para garantizar una fuente de alimentación constante, especialmente en los sistemas de energías renovables en los que la producción de energía suele ser intermitente. Con un rango de voltaje de hasta 300 V, estos conectores pueden utilizarse en diversos sistemas de almacenamiento de energía, desde pequeñas instalaciones residenciales hasta instalaciones a gran escala.

Fotovoltaicos

Los sistemas de energía solar que utilizan tecnología fotovoltaica (FV) están a la vanguardia de la revolución de las energías renovables. Los conectores LPC 2,5 contribuyen al buen funcionamiento de estos sistemas. En instalaciones solares a gran escala que funcionan con voltajes más altos, el diseño de la LPC 2,5 ayuda a evitar la apertura involuntaria de puntos terminales.

Sistemas de carga de vehículos eléctricos

El uso en exteriores de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos requiere conectores robustos para una conectividad eléctrica fiable. La Serie LPC 2,5 ofrece una terminación de cables fiable, garantizando un rendimiento a largo plazo incluso en entornos difíciles.

Sistemas de transporte

Los sistemas de transporte, como los trenes de alta velocidad y los metros automatizados, utilizan sofisticados componentes electrónicos para el control, las comunicaciones y la seguridad. Establecer conexiones eléctricas fiables en todos estos vehículos es vital para la seguridad operativa.

Máquinas industriales

Mantener conexiones fiables es crucial en máquinas industriales donde la precisión es primordial. Los conectores LPC 2,5 pueden evitar interrupciones o errores durante el funcionamiento. Gracias a su desbloqueo seguro y a la prevención de apertura accidental del punto terminal, estos conectores garantizan que la maquinaria funcione sin problemas.

Conclusión:

Los conectores desempeñan un papel crucial a la hora de establecer conexiones eléctricas con las placas de circuitos impresos. Los bloques de terminales enchufables para circuito impreso LPC 2,5 de Phoenix Contact están diseñados para establecer conectores eléctricos versátiles y fiables en un amplio rango de/una amplia gama de aplicaciones. Sus características de diseño únicas, como el mecanismo accionado por palanca y la conexión por resorte a presión, hacen que destaquen en el sector. A medida que la tecnología evolucione rápidamente, la demanda de conectores fiables irá en aumento, lo que hará indispensables productos como el LPC 2,5.

DigiKey logo

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Acerca de este autor

Image of Rolf Horn

Rolf Horn

Rolf Horn, Applications Engineer at DigiKey, has been in the European Technical Support group since 2014 with primary responsibility for answering any Development and Engineering related questions from final customers in EMEA, as well as writing and proof-reading German articles and blogs on DK’s TechForum and maker.io platforms. Prior to DigiKey, he worked at several manufacturers in the semiconductor area with focus on embedded FPGA, Microcontroller and Processor systems for Industrial and Automotive Applications. Rolf holds a degree in electrical and electronics engineering from the university of applied sciences in Munich, Bavaria and started his professional career at a local Electronics Products Distributor as System-Solutions Architect to share his steadily growing knowledge and expertise as Trusted Advisor.

Acerca de este editor

Editores europeos de DigiKey