Detección de las fallas a tierra de alta impedancia: Limitaciones de la GFDI estándar y de las soluciones de diagnóstico activo

Por Rakesh Kumar, Ph.D.

Colaboración de Editores de DigiKey de América del Norte

En las operaciones y el mantenimiento de la energía solar (O&M), los indicadores de estado de los inversores son una métrica primordial de la salud del sistema. Sin embargo, un estado de funcionamiento normal no indica necesariamente un sistema libre de fallos. Los dispositivos estándar de interrupción por detección de fallo a tierra (GFDI) de los inversores tienen umbrales de detección diseñados para evitar disparos molestos. En consecuencia, las corrientes de fuga que caen por debajo de estos umbrales pueden pasar desapercibidas.

Aunque estas corrientes suelen ser insuficientes para provocar una parada, pueden causar una degradación del aislamiento a largo plazo y daños en el equipo. Este artículo examina las limitaciones técnicas de la GFDI estándar, la física de los fallos de alta impedancia y los retos prácticos de localizarlos en matrices de 1500 V. Explorará la transición de la localización invasiva de fallos al diagnóstico activo sin contacto, detallando cómo la tecnología de inyección de señales identifica los fallos ocultos para mejorar la eficacia operativa y la longevidad de los activos.

Las limitaciones de la GFDI estándar

La protección estándar contra fallos a tierra suele emplear uno de estos dos métodos: detección basada en fusibles (habitual en los inversores centrales con transformador) o detectores de corriente residual (RCD) (habituales en los inversores de cadenas sin transformador).

Ambos sistemas funcionan basándose en umbrales mínimos de amperaje. Los sistemas basados en fusibles suelen requerir una corriente de fallo de 1 A o más para abrir el circuito. Los RCD suelen ser más sensibles, con umbrales de detección que suelen rondar los 300 mA. Sin embargo, los fallos causados por la rotura lenta del aislamiento, la entrada de humedad o la abrasión del cableado suelen comenzar como conexiones de alta impedancia con corrientes de fuga muy por debajo de estos niveles (por ejemplo, de 50 mA a 100 mA).

Eléctricamente, esta fuga permanece por debajo del umbral de disparo y es tratada como una fuga de funcionamiento normal por el inversor. Sin embargo, desde el punto de vista físico, la corriente recorre las superficies y genera calor, lo que provoca carbonización y más daños en el aislamiento.

Los factores ambientales, como el rocío matutino, pueden reducir temporalmente la resistencia de un fallo, permitiendo que fluya la corriente. A medida que la humedad se evapora, la resistencia aumenta y el fallo se vuelve indetectable mediante la vigilancia pasiva. El daño físico al conductor permanece, potencialmente empeorando con cada ciclo térmico.

Los riesgos de los fallos no detectados

Un único fallo a tierra en un sistema de tierra flotante o de alta impedancia bloquea el potencial del conductor en fallo a tierra. Aunque el sistema puede seguir funcionando, esta condición crea una vía de retorno para la corriente si se produce un segundo fallo.

Si se produce un segundo fallo a tierra en un conductor de polaridad opuesta, la corriente puede eludir los mecanismos de protección de carga y GFDI del inversor. Esto crea un cortocircuito de CC a través del bastidor o conducto de la matriz.

Limitaciones de los métodos tradicionales de resolución de problemas

Cuando se sospecha de un fallo a tierra, el procedimiento estándar de localización de fallos suele consistir en aislar los ramales. Los técnicos miden la tensión en una caja combinadora y luego desconectan físicamente los ramales de forma secuencial para aislar el fallo.

En los sistemas de 1500 V, este proceso introduce riesgos específicos. El acoplamiento y desacoplamiento repetido de los conectores MC4 puede degradar las juntas y los contactos, pudiendo introducir humedad o aumentar la resistencia. Además, el método de tensión a tierra requiere que los técnicos realicen cálculos manuales para estimar la posición del fallo.

Además, las herramientas pasivas como los multímetros digitales (DMM) o los comprobadores de resistencia del aislamiento (IRT) tienen limitaciones operativas en este contexto. Un DMM identifica la presencia de tensión, pero no localiza la ubicación de la fuga. Los IRT proporcionan una caracterización precisa del aislamiento, pero requieren que el sistema esté sin tensión y que los circuitos estén aislados, lo que aumenta el tiempo de preparación.

Los fallos intermitentes suponen un reto específico para las herramientas pasivas. Un fallo activo en condiciones húmedas puede secarse para cuando llegue un técnico, lo que dará lugar a lecturas normales de tensión y resistencia. Las herramientas pasivas no pueden localizar un fallo que no esté eléctricamente activo en el momento de la prueba. La tabla 1 ofrece una comparación de estos métodos de prueba estándar con los métodos avanzados de localización de fallos a tierra.

Método de prueba Prueba de resistencia de aislamiento (IRT) Pruebas de tensión a tierra Pruebas avanzadas de localización de fallos a tierra
Lo mejor para
  • Fallos graves
  • Algunos fallos intermitentes
  • Fallos graves
  • Localización aproximada del fallo
  • Fallos graves
  • Fallos de alta resistencia
  • Mapeo del sistema
  • Localización precisa de fallos
Caso práctico
  • Aislamiento inicial de fallos
  • Comparación de cadenas en busca de anomalías
  • Estimación de la posición del fallo
  • Detección de fallos mediante la medición de diferenciales de tensión
  • Diagnóstico rápido y localización de fallos
  • Problemas de circuito abierto o de trazado
Limitaciones
  • No da la ubicación exacta
  • Requiere desconectar los hilos
  • Requiere desconectar los hilos
  • Menos eficaz en fallos intermitentes
  • Requiere formación
  • Puede arrojar resultados no concluyentes en sistemas de alta capacitancia y resistencia

Tabla 1: Por qué los métodos de prueba tradicionales no suelen localizar eficazmente los fallos intermitentes o de alta impedancia. (Fuente de la imagen: Fluke)

Diagnóstico activo con el Fluke GFL-1500

El localizador solar de fallos a tierra GFL-1500 de Fluke Electronics es una solución completa para la localización de fallos diseñada para sistemas fotovoltaicos comerciales y a escala de servicios públicos. Como se muestra en la figura 1, el kit incluye tres componentes esenciales: el transmisor para inyectar la señal de rastreo, el receptor para localizar los fallos a lo largo del recorrido del cable y la pinza de rastreo de señales para aislar los ramales con fallos sin desconectar los conductores.

Imagen del localizador solar de fallos a tierra GFL-1500 de FlukeFigura 1: El localizador solar de fallos a tierra GFL-1500 de Fluke incluye el transmisor, el receptor y la pinza de localización de señales para la localización de defectos a tierra de extremo a extremo. (Fuente de la imagen: Fluke)

Para detectar fallos de alta impedancia que la GFDI estándar y las herramientas pasivas pueden pasar por alto, los técnicos pueden utilizar diagnósticos activos. Este método consiste en inyectar una señal en el sistema para trazar la ruta del fallo. El localizador solar de fallos a tierra Fluke GFL-1500 utiliza este enfoque.

El GFL-1500 utiliza la tecnología FaultTrack™ para inyectar una señal de frecuencia modulada en el sistema de CC. Funciona a 6.25 kHz para la localización de fallos y a 32.764 kHz para la detección de circuitos abiertos. Estas frecuencias mantienen la señal nítida, lo que garantiza una detección precisa incluso en entornos eléctricamente ruidosos, donde la claridad de la señal suele reducirse.

Para mantener la seguridad durante el rastreo en directo y garantizar al mismo tiempo la intensidad de la señal, el transmisor ajusta su corriente de salida en función del modo seleccionado. En modo Array HIGH, emite 30 mA RMS, mientras que el modo Unit HIGH puede emitir hasta 120 mA RMS. Además, el transmisor tiene doble alimentación. Puede funcionar con la propia tensión de CC del conjunto o con sus baterías internas, lo que garantiza una inyección de señal consistente tanto si el conjunto está energizado como si está completamente muerto. Esto permite a los técnicos rastrear fallos a grandes distancias sin generar niveles de corriente peligrosos.

El dispositivo cuenta con un modo "Analyze" que caracteriza el fallo antes de iniciar el aislamiento físico. Al conectar el transmisor a la caja combinadora, la herramienta mide la resistencia de fuga y la tensión a tierra. Clasifica la resistencia del fallo en rangos específicos (por ejemplo, ≈ <5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, hasta >1 MΩ), lo que permite a los técnicos visualizar la gravedad de la impedancia que ignora el inversor. La figura 2 ilustra un ejemplo de estos resultados de diagnóstico en la pantalla del transmisor.

Imagen de los resultados del diagnóstico en la pantalla del transmisorFigura 2: La pantalla clasifica la resistencia del fallo (por ejemplo, <5 kΩ) y mide la tensión a tierra, lo que permite a los técnicos caracterizar el fallo antes de trazarla. (Fuente de la imagen: Fluke)

Construidos para condiciones de campo adversas, el transmisor y el receptor tienen una clasificación IP54 de resistencia al polvo y a las salpicaduras y funcionan en un rango de temperaturas de -20 °C a +50 °C. La pinza de señalización adjunta presenta una abertura de mordaza de 61 mm (2.4 in), capaz de alojar conductores de gran tamaño, como cables principales de 500 MCM. Además, el receptor ofrece un alcance de detección de hasta 4.75 m (15.6 ft) en modo de matriz, lo que permite a los técnicos rastrear cables en bastidores elevados o bandejas de cables profundas desde una distancia segura.

Flujo de trabajo de trazado de señales no invasivo

El GFL-1500 permite localizar fallos sin desconectar los conectores de alta tensión. El flujo de trabajo típico es el siguiente:

  1. Analizar: El técnico conecta el transmisor GFL-1500 a las barras colectoras positiva y negativa y al terminal de tierra de la caja combinadora o del inversor, como se ilustra en la figura 3. La función "Analizar" ejecuta una prueba de diagnóstico para confirmar la presencia de un fallo a tierra y medir su resistencia.

Imagen del cableado del GFL-1500 de Fluke para análisis e inyección de señalesFigura 3: Cableado del GFL-1500 para análisis e inyección de señales. (Fuente de la imagen: Fluke)

  1. Inyectar: El técnico inicia la inyección de la señal. El GFL-1500 envía un tono a través del sistema. Puede realizarse en sistemas energizados (hasta 1500 V).
  2. Rastreo: Utilizando la pinza de rastreo de señales GFL-1500, el técnico escanea los cables de homerun. La pinza detecta el tono en la cadena específica que transporta la corriente de fallo, lo que permite al técnico identificar el circuito averiado entre cadenas paralelas sin desconectar los cables. El receptor portátil también puede utilizarse para rastrear, aunque puede ser necesario aislar las cadenas paralelas para identificar claramente las ramas.

Diagrama de la ruta de fallo activa entre múltiples circuitos paralelosFigura 4: Identificación de la ruta de fallo activa entre múltiples circuitos paralelos utilizando la pinza sin desconectar fusibles. (Fuente de la imagen: Fluke)

  1. Localización: El técnico sigue la señal a lo largo de la cadena identificada utilizando el receptor. Para una detección precisa, el dispositivo debe estar orientado perpendicularmente al conductor, como se muestra en la figura 5. La intensidad de la señal indica la localización del fallo, deteniéndose o cambiando el tono en el punto exacto del fallo. El receptor proporciona tanto barras visuales de intensidad de señal como audio de tono variable, lo que permite al técnico oír la localización del fallo sin perder de vista el terreno o los peligros aéreos.

Diagrama de orientación del receptor para localizar el falloFigura 5: Para localizar el fallo, el receptor debe mantenerse perpendicular a la trayectoria del cableado para maximizar la detección de la señal. (Fuente de la imagen: Fluke)

Nota: Antes de realizar cualquier conexión, deben seguirse los procedimientos de seguridad estándar, como verificar los niveles de corriente con una herramienta como la pinza amperimétrica 393 FC de Fluke.

Conclusión

Los indicadores de estado del inversor proporcionan datos operativos, pero no ofrecen una garantía de seguridad completa. A medida que los activos solares envejecen y los sistemas de 1500 V se convierten en estándar, la identificación de fallos de alta impedancia resulta cada vez más importante para la seguridad y la longevidad del sistema.

La adopción de herramientas de diagnóstico activo, como el GFL-1500 de Fluke, permite a los equipos de O&M detectar fallos que quedan por debajo de los umbrales de detección del inversor. Este enfoque reduce la dependencia de métodos invasivos de localización de fallos, preserva la integridad del cableado y mitiga los riesgos asociados a los fallos a tierra no detectados.

DigiKey logo

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Acerca de este autor

Image of Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D., is a B2B electronics content writer and strategist and the proprietor of EETips Content Marketing. An IEEE Senior Member and Chair of the IEEE Power Electronics Society Educational Videos Committee, he specializes in creating technical content for electronics manufacturers and distributors. Rakesh has written for WTWH Media publications (EE World, EV Engineering Online), created white papers for TDK Electronics, and contributed to numerous journal and industry publications. With his Ph.D. in electrical engineering, he translates complex technical concepts into clear, practical content that engineers can actually use.

Acerca de este editor

Editores de DigiKey de América del Norte