Creación de una familia de productos cohesionada con un sistema de cerramiento modular

Por Rakesh Kumar, Ph.D.

Colaboración de Editores de DigiKey de América del Norte

En el mercado de la electrónica B2B, un producto de talla única suele ser insuficiente. Los clientes requieren soluciones adaptadas a sus necesidades y presupuestos específicos, lo que lleva a las empresas a desarrollar familias de productos escalonadas, compuestas por un modelo base, una versión profesional y variantes especializadas. Aunque esto pueda parecer atractivo desde el punto de vista del marketing, supone un desafío para los ingenieros de diseño. La elección de una caja electrónica, que a menudo se decide tarde en el proceso, se convierte en una decisión crítica que repercute en el ciclo de vida del producto.

El problema central es mantener la identidad de la marca, una cadena de suministro sencilla y la eficacia de la fabricación cuando cada variante del producto tiene requisitos físicos únicos. El camino típico suele conducir a una colección de cajas dispares sin cohesión visual, o requiere una importante inversión en utillaje a medida. Un cambio estratégico de mentalidad de adquirir una caja para un producto a elegir una plataforma de cajas para una familia de productos ofrece una solución eficaz. En este artículo se analizarán los desafíos de alojar una familia de productos y demostrará cómo un ecosistema de cerramiento modular, concretamente el sistema de cajas de monitorización de Phoenix Contact, proporciona un marco para un proceso de diseño eficiente y escalable.

Errores comunes en la selección de cajas para familias de productos

Al desarrollar una línea de productos, los equipos de ingeniería suelen enfrentarse a dos desafíos comunes relacionados con el diseño de cajas. El primer enfoque es único, en el que para cada variante de producto se adquiere una caja única y lista para usar. Este camino conduce a una familia de productos desarticulada y sin cohesión visual, lo que puede debilitar la identidad de la marca. También complica la cadena de suministro y crea ineficiencias en la fabricación debido a la variedad de herramientas y procedimientos de montaje.

El segundo desafío es la puesta en marcha de moldes de inyección a medida. Aunque esto garantiza una estética de marca coherente, los costos iniciales no recurrentes de ingeniería y utillaje representan un importante compromiso financiero reservado normalmente a los productos de gran volumen. Además, el utillaje a medida es inflexible, ya que cualquier cambio de diseño puede resultar caro y llevar mucho tiempo, lo que reduce la agilidad y la capacidad de responder a los cambios del mercado. En última instancia, los ingenieros deben elegir entre un enfoque fragmentado y una estrategia rígida.

La solución: Un cambio estratégico hacia una plataforma de cajas modulares

Este desafío puede abordarse adoptando un enfoque basado en plataformas. En lugar de adquirir cajas individuales, la estrategia consiste en seleccionar un ecosistema de cajas modulares. Podría ser un sistema unificado de carcasas base, cubiertas intercambiables, marcos y accesorios que funcionen juntos a la perfección. Esto convierte a la caja en una pieza clave de la estrategia de producto.

Principales ventajas de una plataforma modular

  • Cohesión de marca: Un lenguaje de diseño compartido en todas las variantes del producto crea una identidad de marca profesional y reconocible.
  • Simplificación de la cadena de suministro: La carcasa principal puede estandarizarse en toda la familia de productos, lo que reduce el número de proveedores primarios y de SKU. La variación del producto se gestiona a través de un conjunto más reducido de componentes accesorios.
  • Eficiencia de diseño y fabricación: Los ingenieros pueden diseñar la disposición del núcleo de la placa de circuito impreso para una única plataforma de caja conocida, lo que garantiza una eficiencia óptima. Esta normalización agiliza todo el proceso. Las mismas plantillas, herramientas y flujos de trabajo pueden utilizarse en toda la familia de productos, mejorando así el rendimiento de la fabricación.
  • Escalabilidad y garantía de futuro: Un sistema modular es intrínsecamente escalable. Se puede crear una nueva variante de producto cambiando un marco o añadiendo un accesorio, lo que permite a una empresa responder a las nuevas necesidades de los clientes sin necesidad de rediseñar completamente la mecánica.

Ponerlo en práctica: el ecosistema MCS de Phoenix Contact

El sistema de cajas de monitorización (MCS) de Phoenix Contact ejemplifica esta filosofía de diseño modular, ofreciendo a los ingenieros un marco para construir una diversa familia de productos. El ecosistema, ilustrado en la figura 1, se construye sobre una base de carcasas estandarizadas, que luego se personalizan a través de una amplia gama de marcos intercambiables y se unifican mediante un conjunto estándar de accesorios.

Imagen del ecosistema MCS de Phoenix ContactFigura 1: Vista detallada del ecosistema MCS de Phoenix Contact, que ilustra los componentes modulares: carcasa base (1), cubierta/marco intercambiable (2) y accesorios opcionales como placas adaptadoras y bisagras (3). (Fuente de la imagen: Phoenix Contact)

Carcasas MCS como base

La plataforma está construida sobre un conjunto de carcasas MCS básicas que sirven de base para la familia de productos. Este enfoque permite a los ingenieros escalar el volumen físico en función de los requisitos de las características, como las siguientes.

  • El modelo compacto: Para un sensor IoT básico con un mínimo de componentes, el modelo compacto MCS-78X64X42-IP6X-7035 (78 x 64 mm) ofrece una carcasa duradera que ahorra espacio. Es adecuado para tareas de vigilancia sencillas en las que el espacio físico es una limitación clave.
  • El modelo avanzado: Cuando se necesita más funcionalidad, como E/S adicionales o circuitos más complejos, el modelo MCS-112X90X52-IP6X-7035 de tamaño medio (112 x 90 mm) ofrece un mayor volumen interno sin un aumento significativo del espacio ocupado.
  • El modelo de alto rendimiento: Para un dispositivo de alto nivel con una amplia electrónica o múltiples placas de circuito impreso, la carcasa más grande, la MCS-156X127X65-IP6X-7035 (156 x 127 mm), proporciona la mayor capacidad.

La figura 2 compara los tres tipos de productos. Las tres variantes del producto tienen una clasificación IP65/IP67.

Imagen de las opciones de carcasa MCS con clasificación IP65/IP67 (pulse para ampliar)Figura 2: Las opciones de carcasa MCS con clasificación IP65/IP67, que proporcionan una base escalable para una familia de productos. (Fuente de la imagen: Phoenix Contact)

Cada uno de estos tamaños también está disponible en una versión ventilada IP40 (por ejemplo, MCS-112X90X52-IP40-7035), lo que permite utilizar la misma arquitectura de producto tanto en entornos exteriores difíciles como en ubicaciones interiores protegidas. Esta estrategia de tamaños escalonados, combinada con opciones flexibles de clasificación IP, constituye la base de toda la línea de productos.

Marcos de carcasa MCS intercambiables para diferenciación

Una vez seleccionado el tamaño base de la carcasa, una característica clave de la plataforma MCS es su amplia gama de marcos para carcasas MCS, como se muestra en la figura 3. Estos marcos se encajan en la carcasa base, lo que permite una diferenciación funcional y estética en toda la línea de productos. Los marcos añaden características específicas en lugar de definir el nivel del producto. Por ejemplo, cualquiera de los tamaños de carcasa puede equiparse con un marco dotado de una tapa transparente abatible, como el MCS-112X90-C-S-7035, que puede transformar una caja de vigilancia estándar en un dispositivo con una pantalla de usuario protegida.

Imagen de los marcos de las carcasas MCS de Phoenix ContactFigura 3: Varios marcos de carcasa MCS para conseguir diferentes funcionalidades y estéticas, como añadir una pantalla, una cubierta protectora con bisagras o un código de colores. (Fuente de la imagen: Phoenix Contact)

Esta modularidad también permite la personalización visual de la marca y de las aplicaciones específicas. Un producto estándar podría utilizar el marco negro (por ejemplo, MCS-112X90-C-D-9005). Para los dispositivos utilizados en sistemas de seguridad o que requieran una gran visibilidad, se puede utilizar el marco amarillo(MCS-78X64-C-D-1018) o un marco azul(MCS-156X127-C-D-5015). Esto permite a los ingenieros crear identidades de producto y señales funcionales diferenciadas sin alterar el núcleo de la carcasa ni el proceso de fabricación.

Accesorios comunes del MCS

Un conjunto de accesorios universales MCS funciona en toda la familia de productos, independientemente del tamaño o de la elección del marco, como se resume en la figura 4.

Imagen de los accesorios para MCS universales y específicos de la talla (haga clic para ampliar)Figura 4: Accesorios MCS universales y de tamaño específico que estandarizan el montaje y mejoran la funcionalidad en toda la familia de productos. (Fuente de la imagen: Phoenix Contact)

  • Montaje consistente: Las placas adaptadoras (por ejemplo, MCS-78X64-AP-7035) garantizan que todos los dispositivos de la familia de productos puedan montarse de forma coherente, ya sea en un panel, mástil o riel DIN.
  • Mayor facilidad de mantenimiento: La bisagra de película opcional (MCS-H-40-3031) puede añadirse a cualquier carcasa, lo que garantiza que la cubierta permanezca en su sitio y no se caiga ni se pierda durante el mantenimiento sobre el terreno, una característica valiosa para mejorar la capacidad de servicio sobre el terreno.
  • Flexibilidad interna: Para los diseños que requieren una electrónica más compleja, los tornillos para placas de circuito impreso (MCS-S-PCB-2,5X8) permiten el montaje seguro de una segunda placa de circuito impreso dentro de la carcasa.

Conclusión

Para las empresas electrónicas B2B, la transición de una estrategia de caja de un solo uso a una plataforma modular es una forma práctica de seguir siendo competitivas. Esto permite a los equipos de ingeniería evitar los desafíos comunes de las cajas y proporciona una vía para desarrollar una familia diversa de productos que sean escalables, fáciles de fabricar y visualmente cohesivos.

La serie MCS de Phoenix Contact ejemplifica esta filosofía. Al proporcionar carcasas estandarizadas, una amplia gama de marcos diferenciadores y un conjunto universal de accesorios, el ecosistema MCS permite a los ingenieros crear familias de productos de forma más eficiente. Este enfoque de la selección de cajas puede acelerar el tiempo de comercialización y ayudar a crear una identidad de marca reconocible.

DigiKey logo

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Acerca de este autor

Image of Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D., is a B2B electronics content writer and strategist and the proprietor of EETips Content Marketing. An IEEE Senior Member and Chair of the IEEE Power Electronics Society Educational Videos Committee, he specializes in creating technical content for electronics manufacturers and distributors. Rakesh has written for WTWH Media publications (EE World, EV Engineering Online), created white papers for TDK Electronics, and contributed to numerous journal and industry publications. With his Ph.D. in electrical engineering, he translates complex technical concepts into clear, practical content that engineers can actually use.

Acerca de este editor

Editores de DigiKey de América del Norte