Teaching an amplifier new tricks: The story of the operational amplifier
eMagazine Articles
An operational amplifier, or opamp, is not defined by what it contains or how it is built, but by how it is used.
Por qué necesitamos nuevos amplificadores operacionales a pesar de tener ya tantos buenos
Los amplificadores operativos antiguos ofrecen confianza a los diseñadores, mientras que los nuevos ofrecen a los fabricantes el potencial de ganar a largo plazo en listas de materiales.
Adéntrese en las aplicaciones de ondas milimétricas con componentes amplificadores de potencia
Fecha de publicación: 2026-02-26
Explore cómo los amplificadores de potencia mmWave de ADI simplifican el diseño para aplicaciones comerciales 5G y militares exigentes.
Seleccione los componentes adecuados para lograr una resolución de medición de 7.5 dígitos
Fecha de publicación: 2026-01-28
Descubra cómo puede conseguirse una resolución de 7.5 dígitos en aplicaciones de instrumentos de alto rendimiento.
Utilice amplificadores optimizados para una detección fiable y precisa de la corriente en automoción
Fecha de publicación: 2026-01-08
Cómo utilizar un amplificador capaz de manejar altas tensiones en modo común para implementar la detección de corriente en el lado alto en circuitos de automóviles.
La simulación de la cadena de señales de adquisición de datos simplifica la selección y comprobación de componentes
Fecha de publicación: 2025-11-24
El software de diseño de adquisición de datos genera esquemas de circuitos, recomendaciones de componentes y simulaciones de respuesta en función de las especificaciones del usuario.
Utilizar front-ends analógicos avanzados y seguridad para llevar las ventajas de la IA a los puntos de atención médica
Fecha de publicación: 2025-09-24
La tendencia acelerada hacia las pruebas y evaluaciones médicas en el punto de atención requiere circuitos integrados de seguridad de datos y front-ends analógicos sofisticados y centrados en las aplicaciones.
Selección cuidadosa de componentes, topología y diseño para lograr una precisión de 7,5 dígitos en la cadena de señales
Fecha de publicación: 2025-09-16
Lograr una resolución de lectura de 7,5 dígitos exige prestar especial atención a la selección de componentes, la topología del circuito y la disposición física, además de muchos detalles sutiles.
Uso de circuitos integrados flexibles de AFE, control de movimiento y autenticación para diseñar sistemas de diagnóstico en el punto de atención sanitaria
Fecha de publicación: 2025-04-22
Los diseñadores necesitan circuitos integrados de frontales analógicos, control de movimiento y autenticación flexibles y orientados a las aplicaciones para aprovechar las ventajas de las pruebas médicas en el punto de atención.
Cómo maximizar el alcance de los sistemas de radar basados en amplificadores de potencia de GaN
Fecha de publicación: 2025-02-11
La caída de impulsos es un desafío para los sistemas de radar, incluso cuando se utilizan amplificadores de potencia de GaN eficientes; por lo tanto, es necesario comprender y gestionar sus dos causas principales.
Los TIA de ganancia programable permiten amplificar de manera precisa el procesamiento de señales
Fecha de publicación: 2025-01-09
Descubra cómo los amplificadores de transimpedancia de ganancia programable de ADI ofrecen una amplificación más precisa y funcionalidad integrada para aplicaciones de procesamiento de señales.
Utilizar el aislamiento para preservar la precisión y mejorar el rendimiento en la adquisición de datos
Fecha de publicación: 2024-12-20
Un sistema de adquisición de datos de precisión requiere una cuidadosa selección de componentes, un profundo conocimiento de las fuentes de error y el aislamiento de las rutas de señal y alimentación.
La plataforma ADI proporciona componentes y herramientas para desarrollar gafas de realidad aumentada con sonido de oído abierto
Fecha de publicación: 2024-09-11
El enfoque de plataforma de ADI para crear aplicaciones de gafas de realidad aumentada de audio de oído abierto incluye componentes y algoritmos de captura de audio, reproducción y gestión de batería.
Selección y optimización de baterías en productos sanitarios
Fecha de publicación: 2024-06-20
Tras elegir la mejor batería para dispositivos médicos, los diseñadores deben maximizar la vida útil de las baterías con los LDO o convertidores de CC/CC adecuados.
Seminario web - Mejore sus estrategias para la recolección de energía y gestión de baterías
Un debate sobre los últimos avances y estrategias para la extracción de energía y uso de sistemas de generación sostenible, implementando diseños ecológicos.
Amplificadores de detección de corriente para aplicaciones con limitaciones de espacio
Fecha de publicación: 2024-05-16
Los amplificadores de detección de corriente AD8410A y AD8411A de Analog Devices proporcionan flexibilidad de diseño para una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción.
Elija el amplificador operacional de precisión adecuado para simplificar el diseño de Front-End analógico
Al utilizar el amplificador operacional de precisión ADA4510-2 con sus tecnologías de recorte patentadas, los diseñadores pueden simplificar en gran medida el diseño de Front End analógico.
Cambiar el diseño de productos hacia la sostenibilidad neta cero
Fecha de publicación: 2024-04-24
Por qué y cómo los diseñadores pueden beneficiarse de los mandatos y oportunidades de sostenibilidad neta cero con productos diseñados para mejorar la eficiencia energética.
Cómo superar los desafíos del desarrollo de interfaces de usuario atractivas para el metaverso
Cómo utilizar sensores de imagen VCSEL, IMU MEMS y amplificadores de audio Clase D para desarrollar interfaces de usuario atractivas e interactivas para el metaverso.
Cómo implantar de forma rentable sistemas fiables de navegación aérea con componentes de precisión
Fecha de publicación: 2024-04-11
Los desarrolladores pueden utilizar módulos de adquisición de datos de precisión e IMU altamente integradas para implantar sistemas de aviónica sofisticados y rentables.