The word "semiconductor" is a strong buzzword. They drive the stock market, enable all of our electronics and systems, and essentially hold up the world.
Descubra cómo los conectores de desconexión rápida garantizan la fiabilidad de los sistemas de refrigeración líquida en los centros de datos de IA
Fecha de publicación: 2026-04-29
Los diseñadores de centros de datos de IA pueden utilizar conectores de desconexión rápida y rotura en seco de varios tamaños para garantizar una refrigeración líquida segura y fiable en espacios reducidos.
El papel de la modulación por ancho de pulsos en la electrónica
Fecha de publicación: 2025-12-05
Un análisis de los fundamentos de la modulación por ancho de pulsos (PWM) como técnica de control de potencia y algunas de las aplicaciones en las que se utiliza.
Seminario web: cómo vencer el calor en su diseño con ventiladores de CC
Al diseñar productos electrónicos de consumo, sistemas industriales o dispositivos integrados, la gestión del calor es fundamental. El enfriamiento por aire forzado puede ser fundamental para lograr el éxito del producto.
Los ventiladores axiales impulsan el cambio de motores de CA a EC
Los avanzados motores EC y los ventiladores axiales de ebm-papst impulsan innovaciones energéticamente eficientes en soluciones de ventilación y refrigeración.
Generadores termoeléctricos: Qué son y cómo funcionan
Fecha de publicación: 2025-09-03
Los módulos generadores termoeléctricos (a menudo llamados TEG) funcionan transformando las diferencias de temperatura en tensión eléctrica, o al revés.
Almohadillas térmicas ultrasuaves para aplicaciones de gestión del calor
Fecha de publicación: 2025-07-16
Las almohadillas térmicas ultrasuaves mejoran la eficiencia de refrigeración del servidor al mejorar la transferencia de calor, reducir la resistencia térmica y proteger los componentes sensibles.
El truco oculto para dimensionar los disipadores térmicos para la tecnología moderna
Cada componente electrónico de un dispositivo genera calor. Para evitar diseños "inoperables", los ingenieros deben asegurarse de que todos los componentes funcionen a una temperatura segura.
Información sobre la dinámica de fluidos computacional en ingeniería eléctrica
Fecha de publicación: 2025-01-03
La gestión de los sistemas de transferencia térmica y refrigeración es crucial para garantizar la fiabilidad y la eficiencia. La CFD puede utilizarse ahora como un método de modelado preciso y realista.
Soluciones de gestión térmica de placas integradas
Fecha de publicación: 2024-09-05
Las técnicas de gestión térmica son cruciales para mantener los dispositivos en condiciones óptimas de funcionamiento. Los avances en electrónica han impulsado tecnologías innovadoras.
The Chemistry of Heatsinks
Explore the essential role of heat sinks in electronics, from their materials and design considerations to their impact on device performance and longevity.
Comprender los retos térmicos en las aplicaciones de carga de VE
Fecha de publicación: 2024-03-13
A medida que los VE se conviertan en el medio de transporte dominante, factores como la autonomía de las baterías y la rapidez de recarga desempeñarán un papel fundamental en la economía mundial.
Refrigeración de alto rendimiento: Cómo los ventiladores compactos diagonales están cambiando el juego
Fecha de publicación: 2024-02-08
Los ventiladores axiales compactos con características de ventilador centrífugo son una innovación en la gestión térmica.
Un nuevo método para controlar la temperatura de forma precisa, compacta y de bajo consumo
Fecha de publicación: 2023-10-18
Cómo utilizar un CI específico con termistores de coeficiente de temperatura positivo para una monitorización de la temperatura precisa, compacta y de bajo consumo.
DigiKey se asocia con GroupGets para ayudar a los emprendimientos con GetMade
DigiKey se asoció con GroupGets para ayudar a la consolidación de los emprendimientos con GetMade. Esta asociación ayudará a los emprendimientos a los que no les alcanzó lo aportado en la campaña de crowdfunding exitosa.
Common Methods to Protect Electronics Projects from Water and Dust
This article discusses various methods to water- and dust-proof electronics projects to protect them against taking damage from the environment.
No se olvide de los materiales de interfaz térmica
Fecha de publicación: 2023-05-02
Un material de interfaz térmica (TIM) es de suma importancia para proporcionar un rendimiento óptimo a ventiladores, disipadores térmicos y dispositivos Peltier.
Cinco formas convenientes de ubicar una referencia cruzada, un sustituto o un reemplazo en el sitio web de DigiKey
Encontrar un equivalente para una pieza obsoleta puede ser difícil. Sin embargo, el sitio web de DigiKey cuenta con herramientas para ayudarle a encontrar referencias cruzadas de piezas de forma rápida y fácil.
Enfriamiento por aire forzado impulsado por ventilador: ¿empujar o extraer el aire?
El uso de ventiladores para enfriar los sistemas electrónicos es una técnica estándar, pero ¿deberían empujar o extraer el aire del montaje que están enfriando?
Cómo desplegar rápidamente aplicaciones de aprendizaje automático preparadas para el borde
Fecha de publicación: 2022-08-04
La implementación del aprendizaje automático en el borde se ha simplificado en gran medida gracias a la MCU i.MX RT1170 Crossover de NXP y a las herramientas de placa y software asociadas.