Artículos y blogs

Image of How to Build a Low-Cost RC Combat UAV Cómo construir un UAV de combate RC de bajo costo

Un avión RC puede ser costoso. Si planea perseguir otro avión RC en un camino de destrucción mutua, mantenga los costos bajos con una plataforma de vuelo desechable.

Image of Using a Servo Dev Board for NeoPixel LED Control Uso de una placa de desarrollo para servos para controlar luces LED NeoPixel

Tuve la idea de convertir uno de mis aviones de combate a control remoto en uno para vuelos nocturnos. ¿Y si se pudiera hacer de forma rápida usando conectores servo y con un mantenimiento sencillo?

Image of Understanding RC Power System Basics Conceptos básicos del sistema de energía RC

Los sistemas de energía integrados y controlados por radio solían ser bastante básicos, pero con la introducción de motores eléctricos y otras demandas de energía, las cosas han cambiado.

Image of Creating Quasi-Sine from Square Waves Creación de ondas cuasi sinusoidales a partir de ondas cuadradas

Cómo usar una serie de condensadores y resistores para convertir una onda cuadrada en una onda sinusoidal que da como resultado una señal de audio cómoda que suena natural.

Cómo funcionan los biestables JK

¿Qué son los biestables y cómo funcionan? Descúbralo en este blog.

Image of What Are RC Timing Circuits (DC) What Are RC Timing Circuits (DC)

A working example of how RC timing functions in a DC circuit.

Image of Updating the Original Digi-Keyer Updating the Original Digi-Keyer

The founder of DigiKey started the company by selling a Morse code generator. See its original design alongside an updated version you can build.

Por qué usar actuadores hidráulicos y neumáticos frente a actuadores electromecánicos

Los actuadores hidráulicos y neumáticos brindan potencia y velocidad en mecanismos de uso repetitivo. Cada tipo ofrece ventajas y características distintas.

Designing with Bitwise Operator Logic

Covering all combinations of button presses with if/then statements could generate hundreds of lines of code. Implementing bitwise logic minimizes code.

Cómo utilizar la Fadecandy de Adafruit para controlar ledes

Construya una placa de conexión personalizada para Fadecandy con la herramienta de construcción de PCB de DigiKey.

Conceptos básicos del desfasador de nivel lógico

La lógica principal de 5 V se une a estándares de voltaje cada vez más bajos, como 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V e inferiores, lo que provoca la necesidad de sistemas no coincidentes para comunicarse.

Blog de NPI: Mantenimiento predictivo de Omron Automation

El mantenimiento preventivo es una metodología común que pretende evitar el tiempo de inactividad de las máquinas heredadas, pero puede tener un gran costo. Omron tiene soluciones para reducir costos.

Cómo agregar un medidor de panel digital simple

De ser necesario, se encuentran disponibles medidores de paneles digitales en configuraciones de LED o de LCD con una amplia variedad de colores de textos e iluminación de fondo.

Cómo trabajar con extrusiones de aluminio Rose+Krieger

Cuando el tamaño físico de un proyecto va más allá del uso de cajas y gabinetes de proyectos tradicionales, las estructuras de aluminio extruidas personalizadas podrían ser una buena opción.

Cómo seleccionar un MOSFET para circuitos lógicos o diseños de compuertas

Los beneficios de la lógica y la conmutación de señales débiles al utilizar MOSFET en vez de otras tecnologías tradicionales de transistores.

Caso de manipulación directa de puertos

A medida que la programación se vuelve más accesible para las masas, es posible que se olviden algunos bits de código básicos pero valiosos, como la manipulación directa de puertos.

Cómo usar los sensores Hall BLDC como codificadores de posición, parte 3

El SparkFun Teensy 3.5 tiene suficientes interrupciones digitales para manejar tres entradas de señal de sensor de hall sin escobillas (BLDC) y datos de visualización de ruta donde sea necesario.

Uso de los sensores Hall BLDC como codificadores de posición: Parte 2

El Digilent AD2 puede ayudar a visualizar la salida de los sensores de efecto Hall para ayudar a entender y procesar las señales durante el desarrollo del proyecto.

Uso de los sensores Hall BLDC como codificadores de posición, parte 1

Algunos motores BLDC están equipados con tres sensores internos de efecto Hall que proporcionan retroalimentación a circuitos externos para obtener un control preciso de las bobinas magnéticas en el estátor.

Servomotor Control with Limits and Variable Speed

The Sweep function is a common intro to MCU servo motor control which is needed to achieve the full range of positions on a servo motor.