Escalar Arduino más allá de los dispositivos individuales con Arduino Cloud

Aunque Arduino comenzó como una plataforma para estudiantes y aficionados, se ha convertido en una plataforma práctica para profesionales en la era del Internet de las cosas (IoT). Arduino Cloud lleva las cosas al siguiente nivel al permitirle construir sistemas complejos con docenas de dispositivos que comparten datos a través de backends en la nube y paneles web.

Con opciones escalables desde los planes Entry y Maker hasta el plan Enterprise para implementaciones profesionales con monitoreo, Arduino Cloud ofrece una flexibilidad notable. Veamos sus características principales y cómo puede usarlo para escalar sus proyectos.

Ampliar las posibilidades con Arduino Cloud

En esencia, Arduino Cloud tiene tres elementos clave:

  1. Un entorno completo de desarrollo integrado (IDE) basado en web que ofrece docenas de widgets configurables que pueden usarse para crear centros de control.
  2. Un backend que permite que los dispositivos Arduino se conecten a la nube y compartan datos de forma segura, incluidos dispositivos que no son Arduino y aplicaciones web de terceros.
  3. Una aplicación móvil IoT Remote para controlar y monitorear dispositivos (Figura 1).

Figura 1: Arduino Cloud ofrece paneles basados en widgets y una aplicación móvil para controlar y monitorear dispositivos. (Fuente de la imagen: Arduino)

En el plan Enterprise, los equipos también obtienen acceso a funciones de colaboración. Con estas herramientas, varios usuarios pueden trabajar en el mismo proyecto y compartir recursos de forma segura en un entorno con certificación ISO 27001.

En general, Arduino Cloud agiliza el desarrollo de IoT al tiempo que proporciona acceso a capacidades avanzadas. Puede iniciar rápidamente un proyecto utilizando una plantilla predefinida y luego aprovechar herramientas de aprendizaje automático y otras funciones sofisticadas, lo que hace que Arduino Cloud sea notablemente flexible: puede ser utilizado por cualquier persona, desde creadores hasta corporaciones.

Un tutorial paso a paso de Arduino Cloud

Para ilustrar cómo funciona Arduino Cloud en la práctica, veamos cómo configurar un sistema de monitoreo de jardín inteligente. Este ejemplo demuestra las capacidades clave de la plataforma y muestra cómo implementar rápidamente una solución de IoT funcional.

1. Crear una cuenta: comenzar a usar Arduino Cloud es sencillo: vaya a cloud.arduino.cc y cree una cuenta.

2. Conectar el hardware: seleccione "Add Device" (Agregar dispositivo) en el menú Dispositivos y siga el asistente de configuración. La plataforma detecta automáticamente el hardware Arduino y guía al usuario a través del proceso de configuración.

3. Usar una plantilla: Arduino Cloud ofrece plantillas prediseñadas para una amplia variedad de aplicaciones, desde comederos para gatos hasta controladores industriales listos para la fábrica. Las plantillas se pueden modificar según sea necesario.

4. Escribir código: para una experiencia de programación más tradicional, Cloud Editor proporciona un IDE estándar con las características que los desarrolladores esperan. Una incorporación reciente es el soporte por aire (OTA), que permite a los usuarios enviar actualizaciones de código a través de redes inalámbricas.

5. Configurar integraciones: conecte sus proyectos con plataformas como Home Assistant o cree integraciones personalizadas a través de Node-RED usando webhooks y claves de interfaz de programación de aplicaciones (API).

6. Supervisar el proyecto: una vez implementado, puede supervisar los proyectos a través de un panel web o la aplicación IoT Remote.

Durante todo el proceso, podrá acceder a tutoriales y otros recursos integrados para obtener orientación sobre el uso de las herramientas.

Escalar y gestionar implementaciones a nivel empresarial

Cuando llega el momento de codificar e implementar a escala, el plan Enterprise le brinda acceso a Arduino Cloud for Business. Esta plataforma mejorada ofrece espacios compartidos, que proporcionan entornos de nivel empresarial para administrar proyectos, dispositivos y datos.

Una de las características más notables de Shared Spaces es la codificación colaborativa. Varios miembros de su equipo pueden trabajar en el mismo código simultáneamente, con el IDE mediando la experiencia (Figura 2). Los miembros del equipo también pueden agregar nuevos dispositivos, supervisar métricas de rendimiento y enviar actualizaciones.

Figura 2: Cloud for Business incluye Shared Spaces para facilitar la colaboración al brindar alertas cuando otros usuarios están editando código. (Fuente de la imagen: Arduino)

Las capacidades de intercambio de datos completan la oferta empresarial, permitiendo a los equipos distribuir paneles y actualizaciones en tiempo real tanto internamente como a las partes interesadas externas. Esta característica es particularmente valiosa para las organizaciones que necesitan brindar visibilidad a sus sistemas de IoT en diferentes departamentos o para clientes y socios.

Cómo elegir el plan de Arduino Cloud adecuado

Una estructura de precios escalonada ofrece a los usuarios opciones que se adaptan a sus necesidades. El plan Entry proporciona un punto de partida accesible para personas y proyectos pequeños, con capacidad para hasta 10 dispositivos con 15 días de retención de datos.

El plan Maker abre posibilidades adicionales para creadores serios y pequeñas empresas. Admite hasta 25 dispositivos y tiene una retención de datos extendida de 90 días, lo que permite a los usuarios construir sistemas más sofisticados. El uso compartido del panel de control permite la colaboración, mientras que los activadores de la nube agregan capacidades de automatización a través de notificaciones push, lo que hace posible la creación de soluciones de IoT más receptivas.

En el nivel superior, el plan Enterprise elimina las restricciones que podrían limitar a las organizaciones más grandes. Con límites de dispositivos flexibles y funciones integrales, está diseñado para escalabilidad e implementación profesional. Las organizaciones obtienen acceso a herramientas comerciales esenciales, lo que incluye el control de acceso basado en roles para seguridad, capacidades integrales de gestión de flotas y la capacidad de agregar una marca personalizada a sus paneles de control.

Conclusión

Arduino Cloud marca un hito clave en la evolución de Arduino al ofrecer un ecosistema de desarrollo que se adapta tanto a creadores individuales como equipos empresariales. Combina herramientas intuitivas con una infraestructura de nube sólida para simplificar el recorrido desde el concepto hasta el desarrollo, la implementación y el monitoreo de proyectos de IoT para creadores de todo tipo.

Acerca de este autor

Image of Kenton Williston

Kenton Williston se licenció en Ingeniería eléctrica en 2000 y comenzó su carrera como analista de referencias de procesadores. Desde entonces ha trabajado como redactor en el grupo EE Times y ha ayudado a lanzar y dirigir múltiples publicaciones y conferencias al servicio de la industria electrónica.

More posts by Kenton Williston
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum